Industria
Beneficios de cambiar a rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas

Beneficios de cambiar a rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas

SKF Cooper ha introducido una nueva gama de rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas. Se trata de la serie 231, que ofrece numerosos beneficios al cliente. Son componentes muy resistentes y confiables, destinados por lo general a aplicaciones de cintas transportadoras de minería y apiladoras/recogedoras.

Contenido relacionado

SKF Cooper ha introducido una nueva gama de rodamientos de rodillos a rótula de dos piezas. Se trata de la serie 231, que ofrece numerosos beneficios al cliente. Son componentes muy resistentes y confiables, destinados por lo general a aplicaciones de cintas transportadoras de minería y apiladoras/recogedoras.

Pueden obtenerse en versiones abiertas (sin sellar) y selladas, y en diámetros de eje desde 240 hasta 450 milímetros, y ofrecen muchas ventajas, entre ellas un Tiempo medio de reparación (mean time to repair, MTTR) mucho más corto, debido a que pueden sustituirse in situ. Asimismo, reducen las pérdidas de producción y los riesgos a los trabajadores. La versión sellada incrementa la confiabilidad debido a que mejora la exclusión de contaminantes y disminuye el consumo de grasa; de esta manera, se reduce el impacto medioambiental. Estos nuevos rodamientos también proporcionan un mejor ajuste con el eje y generan niveles de ruidos y vibraciones más bajos que los productos de la competencia.