Вне конкуренции

Вне конку-
ренции

Во Франции турнир SKF Meet the World проводится совместно с организацией Special Olympics («Специальная Олимпиада»). При этом цель турнира – не просто выявить команду-победителя, чтобы затем направить её в Швецию для участия в знаменитом чемпионате Gothia Cup, а изменить отношение общества к людям с нарушениями интеллектуального развития.

Текст Сильвия Халими
Фото Сабин Дюво

Промышленность

«Здесь мы не говорим о нарушениях развития, – поясняет Натали Далле-Февр, генеральный директор Special Olympics France. – Мы говорим о спорт­сменах, о преодолении себя, о признании со стороны общества. Эти спортсмены доказывают, что чемпион живёт в каждом из нас».

Такова философия этого международного движения, которое в этом году отмечает свой 50-летний юбилей. Целью организации, основанной Юнис Кеннеди Шрайвер в США, является предоставление людям с нарушениями интеллектуального развития возможности реализовать себя, а широкой общественности – взглянуть на таких людей без предубеждений.

Социальная политика SKF

SKF Group уделяет большое внимание проектам, направленным на социальное развитие локальных сообществ по всему миру. В странах, где есть представительства SKF, сотрудники компании занимаются планированием и организацией социальных мероприятий. Таким образом, SKF участвует во многих программах в области образования, здравоохранения и спорта. Именно так SKF и стала одним из главных партнёров Gothia Cup, помогая тысячам молодых людей по всему миру принять участие в широко известном международном футбольном чемпионате. Во Франции основным социальным проектом SKF является партнёрство с организацией Special Olympics. Эрик Бегини, директор предприятия SKF в г. Сен-Сир-сюр-Луар, очень доволен организацией турнира Meet the World. «Мы гордимся тем, что можем принять этих молодых людей, – говорит он, – и дать им возможность осуществить свою мечту».

Натали Далле-Февр

Натали Далле-Февр, генеральный директор Special Olympics France.

Сегодня это движение признано и поддерживается Международным олимпийским комитетом (МОК) наравне с Олимпийскими и Паралимпийскими играми. В программу Специальных олимпийских игр входят 172 дисцип­лины: футбол, лёгкая атлетика, дзюдо, плавание – в общей сложности около 30 различных видов спорта примерно для 5,6 млн спортсменов, включая 15 000 участников из Франции.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОЖЕТ КАЖДЫЙ, независимо от возраста и способностей. Уникальность этой программы заключается в том, что награждается каждый участник. «Специальные олимпийские игры дают возможность каждому проявить свои способности, – продолжает Далле-Февр. – Все спортсмены, выложившись до конца, возвращаются домой с медалями. Для каждого из них и их близких медаль – это предмет настоящей гордости, и эта гордость способна изменить их жизнь».

(2:01)

Во Франции SKF принимала предварительный этап турнира Meet the World на своей базе в Сен-Сир-сюр-Луар, начиная с 2013 г.: там в течение двух дней проходят квалификационные футбольные матчи между командами по 7 игроков. Всего участвует восемнадцать команд из специализированных учреждений со всей Франции.

Мы говорим о спортсменах, преодолевающих себя, и о признании со стороны общества.
Натали Далле-Февр, генеральный директор организации Special Olympics France

Команда, прошедшая отбор, получает право побороться за главный приз ­чемпионата Gothia Cup, который ежегодно проводится в июле в Гётеборге, Швеция, в рамках категории Специальных олимпийских игр. Gothia Cup – это крупнейший международный футбольный турнир для молодёжи. В 2018 г. в нём участвовала 1731 команда из 78 стран. Тысячи молодых людей разных национальностей и культур собрались вместе, движимые общей страстью к футболу.

Ранней весной около 200 футболистов, среди которых как юноши, так и девушки, демонстрируют своё мастерство и забивают голы на поле недалеко от предприятия SKF в окрест­ностях г. Тур. Их тепло приветствуют волонтёры SKF, каждый из которых спонсирует одну из команд.

18 команд приняли участие в турнире Meet the World в Сен-Сир-сюр-Луаре во Франции.

18 команд приняли участие в турнире Meet the World в Сен-Сир-сюр-Луаре во Франции.

«Это очень плодотворное сотрудничество, – говорит Далле-Февр. – Волонтёры оказывают неоценимую помощь в организации турнира, при этом между ними и командами возникают очень тёплые дружеские отношения. Привлекая своих сотрудников, такие партнёры, как SKF, вносят свой вклад в изменение отношения общества к людям с нарушениями интеллектуального развития».

Стефан Кордье, руководитель проектов подразделения подшипников SKF со встроенными датчиками в г. Сен-Сир-сюр-Луар, стал волонтёром уже в пятый раз. «Надо видеть эти улыбки на лицах молодых людей, которые приезжают сюда, чтобы показать себя в настоящем футболе. Это спорт в самом лучшем смысле этого слова! И он вызывает бурю эмоций».

Игроки благодарят друг друга после матча.

Игроки благодарят друг друга после матча.

Маржори, учитель физкультуры, является тренером одной из команд-участниц. Она отмечает, что регулярные занятия футболом помогают этим молодым людям обрести веру в себя и почувствовать удовлетворение от достигнутого результата. «Турнир даёт им возможность встретиться с другими командами из специализированных учреждений. Это очень вдохновляет».

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

Как сказал один из игроков: «Прежде всего, мы отлично проводим время. Заводим новых друзей. Вот бы нам удалось выиграть и поехать в Швецию на Gothia Cup. Это просто мечта!»

Теперь эта мечта сбылась для команды из Медико-технического института г. Нёфшато из департамента Вогезы (Лотарингия, Франция).

Материалы по теме