Уборочный комбайн для сахарного тростника на заводе CNH в Пирасикабе, Бразилия.

Сладкий вкус успеха

Культивация сахарного тростника – важный сегмент бразильской экономики. Когда у производителя уборочных машин, компании Case IH, возникли проблемы с одним из комбайнов, было решено обратиться за решением к SKF.

Текст Билл Хинчбергер
Фото Паоло Фридман

Продукты питания Машины и оборудование

Бразилия – крупнейший мировой поставщик сахарного тростника, ежегодный урожай которого составляет более 700 млн тонн с площади около 9 млн га. Это более 40 % от общего мирового объёма. В этом секторе занято более миллиона бразильцев, и вклад отрасли в экономику страны превосходит ВВП многих государств. Культивация сахарного тростника в Бразилии началась в середине XVI века. Сбор его традиционно производился вручную. Согласно данным Case IH, ведущего производителя уборочных машин, сегодня 95 % урожая убирается с помощью механических приспособлений. Механизация улучшает условия труда и повышает производительность.

У Case IH, которая является одним из подразделений CNH Industrial, возникла проблема с многорядной уборочной машиной MR 8800. На этапе приёмочных испытаний выяснилось, что изначально предложенная конструкция ступичного узла переднего ножа с редуктором имеет недостаточный срок службы. Реальные условия эксплуатации и окружающей среды оказались тяжелее, чем предполагалось при компьютерном моделировании. Осевой зазор, износ уплотнения, проникновение загрязнений и утечка пластичной смазки вызывали повреждение ступичного подшипника.

Мы обратились к SKF и совместно приступили к оптимизации конструкции.
Андерсон Морено, координатор инженерной службы, Case IH

«Уровень надёжности подшипника не отвечал требованиям Case IH, – говорит Андерсон Морено, координатор инженерной службы завода Case IH в г. Пирасикаба. – И это была большая проблема, поскольку общее время наработки на отказ было слишком коротким. Мы обратились к SKF и совместно приступили к оптимизации конструкции для второго цикла испытаний».

Компания Case IH

Case IH входит в CNH Industrial, являющуюся мировым лидером в области производства машин и оборудования. Компания предлагает полный ассортимент сельскохозяйственного оборудования и услуг, включая машины для уборки сахарного тростника, комбайны, машины для сбора кофейных бобов, тракторы, самоходные опрыскиватели и сеялки. Одно из производственных предприятий компании расположено в г. Пирасикаба в бразильском штате Сан-Паулу.

www.caseih.com

Cборка комбайнов для сахарного тростника на заводе CNH.

Cборка комбайнов для сахарного тростника на заводе CNH.

Тьяго Кристофолетти, инженер по применению SKF do Brasil, объясняет, что сотрудничество между компаниями зародилось естественным образом во время его регулярных командировок на предприятие Case IH.

Морено, Кристофолетти и их команды работали совместно над выявлением проблем и поиском соответствующих решений (см. колонку).

Работы по выращиванию и уборке сахарного тростника в Бразилии носят сезонный характер и длятся с конца марта до начала декабря. Case IH не могла ждать следующего сезона, чтобы испытать новый ступичный узел комбайна. К тому времени всё уже должно было быть готово, поэтому требовались ускоренные стендовые испытания.

SKF приходит на помощь

После неудовлетворительных результатов приёмочных испытаний Case IH обратилась к SKF do Brasil за помощью в оптимизации конструкции ступичного узла переднего ножа с редуктором многорядной уборочной машины MR 8800.

Благодаря совместной работе SKF и Case IH в узле новой конструкции схема установки была заменена на О-образную. Кроме того, были дополнительно установлены уплотнения SKF, а также механические лабиринтные уплотнения, препятствующие проникновению загрязнений. Внесённые изменения позволили повысить жёсткость и эффективность уплотнений, что привело к увеличению срока службы.

Слева направо: Джулиано Маэстро, разработчик продукции Case IH; Андерсон Морено, координатор инженерной службы, Case IH; Тьяго Кристофолетти, инженер по применению SKF; Жан Камарго и Данио Клеодольфи, конструкторы, Case IH.

Слева направо: Джулиано Маэстро, разработчик продукции Case IH; Андерсон Морено, координатор инженерной службы, Case IH; Тьяго Кристофолетти, инженер по применению SKF; Жан Камарго и Данио Клеодольфи, конструкторы, Case IH.

SKF располагает комплексным программным обеспечением для моделирования различных условий эксплуатации, которое используется при проведении виртуальных испытаний, но Case IH также хотела посмотреть на работу реального образца ступичного узла в лабораторных условиях. Такая возможность представилась в лаборатории автокомпонентов SKF в Плимуте, штат Мичиган, США.

Во время испытаний узлы подвергались воздействию более жёсткой среды, чем при реальной работе, особенно в отношении повышенной загрязнённости. Результаты были очень хорошие.

Виртуальные испытания также завершились положительно.

Успешное сотрудничество с Case IH укрепляет репутацию SKF на бразильском рынке сельскохозяйственной техники, который, пожалуй, можно отнести к числу наиболее динамично развивающихся в стране. «Это способствует развитию всего сельскохозяйственного рынка Бразилии, который в экономическом плане на ближайшие годы выглядит очень многообещающе », – говорит Кристофолетти.

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

Данио Клеодольфи, главный технолог линии по производству машин для уборки сахарного тростника Case IH, отмечает, что сотрудничество двух компаний принесло пользу не только им, но и клиентам Case IH.

Материалы по теме