Обеспечение потребностей современной пищевой промышленности
Уплотнения SKF для пищевой отрасли помогают компании Laska улучшать показатели эффективности, автоматизации и гигиены при производстве продуктов питания.

инженер-конструктор Laska
В 2020 году австрийская компания Laska, которая специализируется на производственном оборудовании, планировала отпраздновать 140 лет со дня своего основания. За этот период семейное предприятие прошло путь от поставщика колбасных оболочек до ведущего мирового производителя высокотехнологичного оборудования для пищевой отрасли и обзавелось заказчиками в 140 странах.
Однако юбилейный год запомнился организации по другим причинам. Компания под руководством генерального директора Максимилиана Ласки, представителя пятого поколения семьи, столкнулась со сложностями, которые вызвала пандемия COVID-19. Из-за карантина и запрета на поездки празднования пришлось отложить, однако Ласка не позволил кризису затормозить прогресс. В тот непростой год компания реализовала множество проектов, включая внедрение новых ИТ-систем и разработку цифровых инструментов, которые помогли отделам продаж и обслуживания поддерживать связь с клиентами по всему миру.
В 2020 году австрийская компания Laska, которая специализируется на производственном оборудовании, планировала отпраздновать 140 лет со дня своего основания. За этот период семейное предприятие прошло путь от поставщика колбасных оболочек до ведущего мирового производителя высокотехнологичного оборудования для пищевой отрасли и обзавелось заказчиками в 140 странах.
Однако юбилейный год запомнился организации по другим причинам. Компания под руководством генерального директора Максимилиана Ласки, представителя пятого поколения семьи, столкнулась со сложностями, которые вызвала пандемия COVID-19. Из-за карантина и запрета на поездки празднования пришлось отложить, однако Ласка не позволил кризису затормозить прогресс. В тот непростой год компания реализовала множество проектов, включая внедрение новых ИТ-систем и разработку цифровых инструментов, которые помогли отделам продаж и обслуживания поддерживать связь с клиентами по всему миру.

инженер-конструктор Laska
Использование модульной концепции
Во многих отношениях пандемия помогла компании повысить ценность своих предложений для клиентов. «Компании пищевой промышленности обращаются к нам за интегрируемыми линиями для высокостандартизированного широкомасштабного производства, в которые со временем можно вносить изменения», — говорит Гюнтер Ляйбетзедер, инженер-конструктор Laska. В последнее время компания в основном ориентирована на интегрируемые автоматические производственные линии и использует концепцию модульного проектирования (а также продолжает выпускать отдельные машины, например, мясорезки, мясорубки и миксеры). Это позволяет клиентам добавлять новые единицы оборудования или менять конфигурацию в соответствии с потребностями.
Уплотнения — ключевой элемент гигиенического дизайна
Гюнтер Ляйбетзедер, инженер-конструктор Laska
Автоматизация пищевого производства обеспечивает большие преимущества, включая снижение затрат и улучшение контроля качества. Высокоавтоматизированные системы, для обслуживания которых требуется меньшее число работников, оказались особенно полезны во время пандемии, когда необходимо было соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, высокопроизводительные автоматизированные системы Laska востребованы у заказчиков, работающих в условиях жесткого рынка труда, на котором не хватает специалистов.
С чистого листа
Однако эффективность производства в пищевой промышленности — только половина задачи. Жесткие стандарты в отношении гигиены и охраны здоровья и требования безопасности означают, что в конце смены или при переходе к изготовлению другого продукта оборудование должно пройти тщательную очистку. Повышение скорости и эффективности этих операций также стали одним из приоритетов Laska в последние годы.
«Наши клиенты хотят ускорить и упростить процесс санитарной обработки, — объясняет Ляйбетзедер. — Это очень важно, потому что нередко очистку выполняют не особые специалисты, а сами операторы, работающие на линии». Чтобы решить эту проблему, компания запустила многолетний проект по внесению изменений во все выпускаемые ею машины в соответствии с принципами современного гигиенического дизайна.
Гигиена всегда была одним из наиболее важных факторов при проектировании оборудования для пищевой отрасли, поэтому машины Laska изначально производились из безопасных материалов, таких как нержавеющая сталь. Однако современные гигиенические стандарты выводят требования на новый уровень. Сегодня необходимо уделять пристальное внимание даже самым казалось бы неочевидным факторам: например, для удобства санитарного обслуживания рабочие поверхности машины должны быть гладкими, без стыков, зазоров и изгибов, в которых могут оставаться бактерии.
Первыми модернизированными машинами Laska стали мясорубки, с помощью которых производится высококачественный фарш для колбас, бургеров и других популярных продуктов. И именно поиск важного компонента для реализации проекта привел инженеров-конструкторов Laska в SKF.
Печать качества
«Уплотнения — ключевой элемент гигиенического дизайна, — отмечает Ляйбетзедер. — Необходимо надежное техническое решение, которое обеспечивает отсутствие зазоров и изолированных участков, где мог бы накапливаться осадок. Нужен материал, безопасный с точки зрения пищевого производства, устойчивый к чистящим химикатам, синего цвета, чтобы в случае разрушения уплотнения обломки можно было сразу увидеть».
Изучив множество материалов и конструкторских решений, инженеры Laska остановились на продукте из линейки специализированных уплотнительных материалов из термопластичного эластомера (ТПЭ) SKF — полиуретане с отличными показателями видимости и химической устойчивости, который рекомендован для применения в пищевой отрасли.
Выбранный материал соответствует основным требованиям пищевой промышленности, включая стандарты FDA, ЕС и 3A. Он не содержит продуктов животного происхождения и сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от –20 °C до +110 °C.
Уплотнения SKF также устойчивы к воздействию широкого ряда материалов, используемых в пищевой промышленности. Помимо колбасного фарша, что было важно на первом этапе проекта, ТПЭ также устойчивы к воздействию молочных продуктов, пищевых масел, фруктов, сахаров и алкоголя. Кроме того, H-ECOPUR 95A-синий также выдерживает воздействие большинства средств, используемых для очистки, таких как азотная и фосфорная кислоты, каустическая сода, гипохлорит натрия и пар. И, наконец, как следует из названия, материал доступен в важном синем цвете.
Готовые и специализированные решения
Помимо эксплуатационных качеств SKF также смогли обеспечить необходимые производственные мощности. На каждой из новых мясорубок используется несколько десятков уплотнений, кроме того, помимо готовых стандартных продуктов компании Laska требовались специализированные решения, изготовленные в точном соответствии со спецификациями. Благодаря наличию современных станков с ЧПУ SEAL JE компания SKF смогла быстро наладить выпуск специализированных продуктов для Laska в объемах, необходимых для разработки, тестирования и производства в соответствии с графиком.
Новая линейка мясорубок была выпущена три года назад, и уплотнения оправдали все ожидания, связанные с производительностью. В то же время инженеры Laska продолжали работу над проектом по улучшению гигиенических качеств оборудования, подбирая наиболее подходящие материалы SKF для использования на различных типах машин. В 2021 году был выпущен новый эмульгатор и завершена разработка новой линейки миксеров.
Другим типам машин также будет уделено внимание. «Цикл разработки нового оборудования составляет два-три года, — говорит Гюнтер Ляйбетзедер. — Возможно, это не быстро, но перед запуском любого продукта нужно все тщательно проверить, чтобы он соответствовал ожиданиям заказчиков». И поскольку конструкторы Laska продолжают разрабатывать инновационные продукты, соответствующие требованиям заказчиков к гигиене, SKF оказывает компании всю необходимую поддержку.
Жесткие условия в пищевой промышленности
На пищевом производстве уплотнения подвергаются сложным испытаниям. Оборудование, установленное на участке, работает в крайне неблагоприятных условиях, включая воздействие высоких температур, влажности, а также абразивных материалов. Кроме того, между сменами машины промывают под высоким давлением, в том числе с использованием щелочных или кислотных антибактериальных средств.
Всё это ведёт к разрушению материала, повреждению поверхности уплотнения и незапланированным простоям. Если малейшая частица металла или пластика попадет в готовый продукт, по действующим нормативам производитель должен отозвать всю партию.
Компания SKF занимается разработкой и производством уплотнений для пищевой отрасли уже несколько десятков лет. Ее специалисты сотрудничают с производителями и операторами оборудования, чтобы находить решения для самых сложных задач. Сегодня компания SKF предлагает широкий ассортимент стандартизированных материалов для использования в сложных условиях на пищевом производстве, а также занимается разработкой и изготовлением специализированных решений для клиентов из разных стран мира.
Выбор конструктивного решения
Чтобы решение было максимально эффективным, прежде всего нужно выбрать материал или их сочетание. Для пищевой отрасли компания SKF предлагает три группы материалов. Полиуретановые уплотнения, изготовленные из прочного термопластичного эластомера (ТПЭ), обеспечивают отличную сопротивляемость трению и износу, низкие показатели остаточного сжатия, высокое сопротивление разрыву и исключительную устойчивость к давлению. Уплотнения SKF H-ECOPUR для пищевой промышленности выпускаются в синем цвете, что позволяет с легкостью находить фрагменты в случае разрушения материала.
Высокопрочные уплотнения SKF изготавливаются из ряда высокоэффективных материалов, которые обеспечивают превосходную стойкость к химикатам и другим средам. Материалы из этиленпропилендиенового мономера (ЭПДМ) хорошо подходят для использования с водными растворами, в то время как гидрогенизованный нитриловый каучук (ГНК) и фторкаучук (ФК) демонстрируют высокую устойчивость к маслам и жирам.
Ассортимент решений из термопластмассы включает уплотнения из полиацеталя, полиэфирэфиркетона, фторопласта и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Эти материалы более устойчивы к трению и износу, чем эластомеры, но для уплотнений также необходим металлический или эластомерный компонент.
Все материалы SKF, предназначенные для использования в пищевой промышленности, соответствуют действующим отраслевым требованиям, включая требования Управления по делам продовольствия и медикаментов США и нормы ЕС для пищевой промышленности.