skf-office-pune-india

En la cumbre del LEED

Enlaces relacionados

LEED

Recientemente, el Green Building Council (Consejo de Construcción Sostenible) de India galardonó la oficina de SKF en Pune, India, con la clasificación Platino, la más alta posible del LEED (Liderazgo en energía y diseño medioambiental).

Este edificio se diseñó enfocándose en la eficiencia en el uso de la energía y el agua. El material de su muro cortina y el alumbrado superan en aproximadamente el 60% la base de referencia de las normas del LEED. En total, el 65% de la electricidad del edificio procede de paneles solares ubicados en el techo y, durante las horas de mayor actividad, el edificio es energéticamente neutro, puesto que el 100% de sus necesidades energéticas se obtienen de la energía solar.

Desde hace años, SKF se ha enfocado en la sostenibilidad a través de su estrategia Beyond­Zero. La certificación LEED es solo un ejemplo de las numerosas medidas adoptadas por SKF para reducir el impacto medioambiental en toda la cadena de valor. Otro ejemplo es la dedicación del Grupo a soluciones de ahorro de energía y de reducción de las emisiones de carbono en sus propias operaciones de producción, logística y compra. El uso de energía absoluto de SKF se ha reducido en un 15% desde 2006, período en el cual las ventas del Grupo han aumentado en un 30%.

BeyondZero es una marca registrada del Grupo SKF.

Contenido relacionado