Rodamiento sellado de récord

Rodamiento sellado de récord

La fábrica de rodamientos de SKF de Gotemburgo, Suecia, ha producido el mayor rodamiento de rodillos a rótula sellado jamás fabricado. El 241/900 es un 50% mayor y tres veces más pesado que el mayor rodamiento­ de rodillos a rótula sellado anteriormente producido por SKF.

Su destino es una prensa Polysius Polycom de ocho rodillos de una gran mina de cobre del Perú. Pesa tres toneladas y sus dimensiones son equivalentes a la versión estándar de rodamiento no sellado SKF, con un diámetro de agujero de 900 milímetros, un diámetro exterior de 1 420 milímetros y un ancho de 515 milímetros. El sello del rodamiento consta de una placa de acero sobremoldeada con caucho, con el mismo perfil y las mismas características que los rodamientos de rodillos a rótula sellados de SKF que se usan actualmente.

Los rodamientos se montarán en un eje horizontal y funcionarán en un entorno extremadamente polvoriento. La prensa de rodillos es una aplicación de cargas elevadas sometida a cargas de choque frecuentes; las cargas radiales predominantes, cuando están relacionadas con el alto nivel de contaminación del lugar de trabajo, conllevan un riesgo significativo de daños y fallos prematuros del rodamiento. Se prevé que, con este sello personalizado de SKF, se duplicará como mínimo la vida de servicio del rodamiento, y se reducirá significativamente el riesgo de contaminación en esta aplicación.

Contenido relacionado