SKF establece nuevos objetivos climáticos

SKF establece nuevos objetivos climáticos

Sector

A final del año 2016, el Grupo SKF terminó un programa de cuatro años para abordar el cambio climático, que ha conducido a una reducción absoluta del 14% en la utilización de energía en las actividades propias y una reducción del 31% en las emisiones del transporte de mercancías. Además, las ventas de soluciones BeyondZero de SKF para clientes –los productos y soluciones que proporcionan beneficios medioambientales significativos al comprador– ascendieron a 700 millones de euros, lo que significó un incremento del 15% en comparación con el año anterior.

Los nuevos objetivos climáticos de SKF se prolongarán hasta 2025, con 2015 como año base. La meta del Grupo durante este período es reducir en un 40% las emisiones de CO2 tanto por tonelada de rodamientos vendidos como por tonelada de productos expedidos.

BeyondZero es una marca registrada del Grupo SKF.

Contenido relacionado