Competenza ingegneristica

A sostegno del Parasport in Svezia

In Svezia la SKF ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Federazione Parasport svedese e il Comitato Paralimpico svedese in vista dei Giochi Paralimpici di Rio 2016.

Contenuto correlato

In Svezia la SKF ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Federazione Parasport svedese e il Comitato Paralimpico svedese in vista dei Giochi Paralimpici di Rio 2016.

“Attraverso la collaborazione con la SKF, auspichiamo di poter essere in prima linea nello sviluppo tecnologico che coinvolge l’elite sportiva globale”, ha dichiarato Hans Säfström, responsabile della squadra svedese che parteciperà alle Paralimpiadi del 2016.

“Nel lungo termine, con l’implementazione delle tecnologie SKF ci auguriamo di poter migliorare le condizioni di tutti coloro che necessitano di apparecchiature speciali”.

La sponsorizzazione SKF riguarda sia i cuscinetti sia gli esperti in soluzioni speciali per sedie a rotelle, come quelle impiegate nella corsa su pista, nella pallacanestro e nel rugby.