Notizie
Sven Wingquist Test Centre di SKF a Schweinfurt, in Germania

Il Design Award allo Sven Wingquist Test Centre

L’innovativo Sven Wingquist Test Centre di SKF a Schweinfurt, in Germania, ha ottenuto l’ambìto Design Award nella categoria industriale dell’International Architecture Awards, il programma internazionale che premia le soluzioni architettoniche ad alto livello di eccellenza. Con oltre 1.000 candidature provenienti da 31 paesi, i premi rappresentano un prestigioso riconoscimento a livello mondiale per le società che lo ricevono.

Contenuto correlato

L’innovativo Sven Wingquist Test Centre di SKF a Schweinfurt, in Germania, ha ottenuto l’ambìto Design Award nella categoria industriale dell’International Architecture Awards, il programma internazionale che premia le soluzioni architettoniche ad alto livello di eccellenza. Con oltre 1.000 candidature provenienti da 31 paesi, i premi rappresentano un prestigioso riconoscimento a livello mondiale per le società che lo ricevono.

La giuria si è complimentata con SKF per il design esclusivo del centro prove, per i suoi effetti su fruitori e visitatori, nonché per la straordinaria correlazione tra gli scopi del centro e la sua rappresentazione nell’implementazione architettonica.

SKF ha adibito il centro al collaudo dei cuscinetti di grandi dimensioni.