Archive
Solide prestazioni

Solide prestazioni

Detriti, polvere, fango e acqua: nemici giurati di ogni mountain bike. Ma anche dei relativi cuscinetti. Benjamin Michael, ingegnere dell’applicazione SKF e appassionato biker in Germania, ha trovato la soluzione negli speciali cuscinetti con tecnologia Solid Oil.

Contenuto correlato

Solid Oil è un materiale polimerico saturato di olio, che riempie praticamente tutto lo spazio libero nel cuscinetto. I cuscinetti con Solid Oil contengono una quantità di olio da due a quattro volte superiore rispetto ai tipi con il tradizionale riempimento di grasso. Il loro impiego è progettato specificamente per le applicazioni dove la consistente presenza di acqua e altri contaminanti costituisce un problema serio. Lubrificati a vita e resistenti al dilavamento, questi cuscinetti consentono di ridurre notevolmente l’ingresso di agenti contaminanti.

Sezione trasversale di un cuscinetto SKF MTRX.
Sezione trasversale di un cuscinetto SKF MTRX.

Come semiprofessionista di mountain bike nella vita privata, Benjamin Michael conosce bene i problemi connessi alla pratica di ­questo sport. Dopo aver eseguito varie prove sulla sua bicicletta, ha convalidato la sostenibilità dei cuscinetti SKF con Solid Oil. Da qui è stata messa a punto la nuova gamma di cuscinetti SKF MTRX, che trovano impiego in vari componenti, come perni del telaio nelle bici a doppia sospensione, pulegge, movimenti centrali, pedali, mozzi ruota e sterzi.

Sia che pratichiate il cross-country o la granfondo, quella con i cuscinetti SKF MTRX è una corsa senza problemi.

www.skf-mtrx.com