Soluzioni all’avanguardia

Soluzioni all’avanguardia

Erogazione di elettricità, gas e acqua

Guidato dalla scozzese Scotrenewables Tidal Power, il progetto Floating Tidal Energy Commercialization (FloTEC) è stato riconosciuto nell’ambito del programma Horizon 2020 della Commissione Europea per la sua capacità di dimostrare che i sistemi fluttuanti per l’energia mareomotrice possono contribuire al mix energetico europeo con energia a basso costo e ad alto valore. L’assegnazione di 10 milioni di euro permetterà al progetto FloTEC di progredire nella commercializzazione della tecnologia fluttuante per l’energia mareomotrice.

Prototipo di turbina SR2000-M2 della Scotrenewables.

Prototipo di turbina SR2000-M2 della Scotrenewables.

Grazie al solido rapporto che la lega alla Scotrenewables, la SKF fornirà soluzioni avanzate, comprensive di cuscinetti, tenute, sistemi di lubrificazione e condition monitoring, nonché sperimentati servizi ingegneristici di supporto alla progettazione, per lo sviluppo del prototipo di turbina SR2000-M2 da due Megawatt.

Contenuto correlato