Verso nuovi traguardi

Contenuto correlato

Anche quest’anno, si è svolta la serie di incontri dedicata alla rete di vendita SKF. Una straordinaria opportunità che l’azienda offre per condividere con i propri concessionari il modo migliore per “vendere la differenza” delle proprie soluzioni.

La conoscenza – articolata nelle cinque Piattaforme di prodotti e servizi – e l’attenzione alla sostenibilità sono stati i valori cardine su cui era imperniata la recente edizione del Sell the Difference 2008; in totale, cinque seminari di lavoro (a Torino, Milano, Roma, Parma e Padova) tenuti da ingegneri dell’applicazione, specialisti e manager SKF. Considerato l’alto afflusso di partecipanti (più di trecento) sono stati creati differenti gruppi di lavoro che, a rotazione, si sono alternati nelle varie sale dedicate alle sessioni.

Sul tema forte delle Piattaforme, Renato D’Uva, Technical Manager – Service Division di SKF, ha aperto i lavori: “Cuscinetti e Unità, Tenute, Sistemi di Lubrificazione, Meccatronica e Servizi: oggi la forza del nostro gruppo non è più concentrata su un singolo prodotto, ma si è estesa fino ad abbracciare ambiti anche molto lontani dalla nostra tradizione industriale. Abbiamo potuto farlo perché il nostro focus è la conoscenza, un valore sul quale fondiamo la strategia industriale e che ci permette di realizzare sinergie anche inedite, di grande valore aggiunto”.

A ognuna delle cinque aree di conoscenza era dedicata una specifica sessione di lavoro, all’interno di sale differenti nelle quali l’ente Comunicazione di Marketing aveva allestito una vasta esposizione di prodotti e strumentazioni. In questo modo, i partecipanti hanno potuto osservare ed esaminare dal vivo le novità presentate a livello teorico. Novità che anche quest’anno non sono mancate. In breve, la piattaforma Cuscinetti e Unità ha comunicato l’estensione della tipologia Explorer alla gamma completa, l’ingresso dei nuovi cuscinetti ad alta efficienza energetica e l’arrivo sul mercato dei prodotti per le trasmissioni di potenza, i Power Transmission Products.

Per le Tenute, sono state presentate le 3S, cioè le “SKF Sealing Solutions”: dalla progettazione di geometrie e profili con soluzioni brevettate come Waveseal® (labbro “a onda” o sinusoidale) fino agli studi sui materiali, come una nuova gomma nitrilica ideale per riduttori e applicazioni gravose. Grandi novità anche per i Sistemi di Lubrificazione, in particolare grazie all’ingresso nella squadra SKF di Vogel (2004) e Safematic (2006); le sinergie con queste realtà iniziano a portare i loro frutti e oggi il gruppo svedese dispone di un ventaglio di soluzioni unico, che va dai lubrificatori automatici monopunto ai sistemi da centinaia di punti, gestiti con centraline di controllo.

La piattaforma Meccatronica registra una forte crescita, grazie all’interesse del mercato verso soluzioni innovative, che spaziano dai sedili dei piloti di jet alle barriere per i parcheggi, dai banchi di lavoro ai tavoli operatori. Infine, nei Servizi, gli SKF Reliability Systems hanno proposto strumentazioni per il Condition Monitoring, analisi predittiva, contratti di service, progetti di engineering, attività di reworking, assistenza al montaggio e programmi di formazione, oltre al progetto CMP (Certified Maintenance Partner) rivolto ai Concessionari Autorizzati.

La politica SKF di impegno attivo sul fronte della sostenibilità non è stato oggetto di uno specifico intervento, quanto piuttosto un richiamo continuo presente in tutti gli interventi. Infatti, gli ambiziosi obiettivi che il gruppo svedese ha assunto nei confronti dell’ambiente hanno portato a ideare e sviluppare nuovi prodotti e soluzioni. È il caso dei già citati cuscinetti “verdi”, le cui performance di efficienza consentono di risparmiare fino al 30% di energia a parità di prestazioni con i cuscinetti tradizionali.

Per esemplificare le potenzialità di questi componenti, basta pensare a tutte le turbine eoliche funzionanti nel mondo: se tutti i cuscinetti dei loro rotismi potessero essere sostituiti da quelli a rulli conici SKF a ridotto consumo di energia, si risparmierebbero 770 milioni di kWh all’anno; in Svezia, dove l’azienda ha il quartier generale, questo valore equivale al consumo energetico mensile di un milione di abitazioni.

“SKF – ha concluso D’Uva – è nata nel 1907 da un’invenzione di Sven Windquist, il nostro fondatore. Questo significa che ormai da oltre un secolo progettiamo e realizziamo cuscinetti e soluzioni sempre nuove, mantenendo nel DNA della nostra azienda la propensione all’innovazione; lo dimostrano i 90 milioni di euro investiti in Ricerca & Sviluppo o i 186 nuovi brevetti registrati solo l’anno scorso.

Da sempre, noi alziamo gli standard del settore; e le novità presentate anche quest’anno (cuscinetti ad alta efficienza, Power Transmission Products, “Sealing Solutions”, nuovi sistemi di lubrificazione: solo per citarne alcune) dimostrano che vogliamo continuare su questa strada, al fianco di tutti i nostri partner”.


Benvenuta SKF Economos!

Il Sell the Difference ’08 è servito anche a sollevare il velo su una delle ultime realtà, in ordine di tempo, entrate a far parte della squadra SKF: l’azienda austriaca (con filiali di produzione e vendita in tutta Europa) che è leader nelle tenute di alta qualità, anche idrauliche, e nelle soluzioni ingegneristiche che impiegano materie plastiche.

L’Economos Gmbh era, al momento dell’acquisizione avvenuta nel 2006, un’azienda con 800 dipendenti e 70 milioni di euro di fatturato nell’esercizio precedente. Il suo punto di forza è tuttora la capacità di realizzare guarnizioni e tenute su misura, grazie al rivoluzionario sistema di produzione Seal-Jet®, in grado di fornire in tempi brevissimi soluzioni standard e non, con diametri variabili da 5 a 4.000 mm.

Ma com’è possibile raggiungere dimensioni superiori ai 600 mm? Economos ci riesce grazie all’esecuzione “split” (divisa): la guarnizione, realizzata in poliuretano o composti in gomma, viene fornita aperta e quindi “saldata” direttamente sul macchinario grazie a una giunzione flessibile. La procedura è stata affinata al punto da garantire prestazioni in linea con quelle delle tenute intere, lasciando agli utilizzatori la massima libertà di decidere il profilo e le dimensioni migliori per l’applicazione.

La Redazione