Даница Крагич

Не бояться быть непохожим на других

Профессор Даница Крагич разрабатывает роботов, которые смогут заменить человека при выполнении целого ряда задач. Кроме того, она занимается вопросами этики и ответственности в контексте применения робототехники.

Текст Кари Симмонс
Фото Кристофер Самуэльссон

Промышленность Исследования и теория

Сначала интервью не проходит и пяти минут, как у профессора Даницы Крагич звонит телефон. «Извините, но мне необходимо ответить на этот звонок», – говорит она. Крупный инвестор недавно вложил в шведскую программу развития искусственного интеллекта (ИИ) 1 млрд шв. крон (100 млн евро), и Крагич отвечает за распределение этих средств между исследовательскими проектами.

«Деньги и доверие означают большую ответственность, и с этим миллиардом у меня появился миллиард новых обязанностей», – со вздохом говорит Крагич. Но нет никаких сомнений в том, что эти средства в надёжных руках. Крагич – профессор и заместитель декана факультета информатики и связи Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме. Кроме того, она занимает должность директора Центра автономных систем, является членом Шведской королевской академии наук и Шведской королевской академии инженерных наук. Крагич также входит в совет директоров компаний Saab и FAM AB, шведской холдинговой компаниии по управлению активами.

Пожалуй, её деятельность лучше всего характеризуется словом «многозадачность». При этом ко всем аспектам своей деятельности она относится с любовью и вниманием, которые в ней воспитывали с детства. «Я хотела хорошо учиться в школе и хоть как-то помогать своей семье, – рассказывает она. – И моё отношение к этому с тех пор не изменилось – я испытываю потребность в том, чтобы помогать другим».

Крагич выросла в Хорватии, случайно познакомилась со своей нынешней сферой деятельности и со Швецией в 1996 г., когда увидела объявление о вакансии в области робототехники во вновь организованном Центре автономных систем KTH. «Это было сочетание везения, интереса и образования», – говорит она. И она получила эту работу.

«Когда я начала работать, мне не нравилось абсолютно всё, – признаётсяКрагич. – Поначалу я была единственной женщиной и единственным специалистом с образованием, полученным за пределами Швеции, не в KTH. Я не вписывалась в заданные рамки ни своим поведением, ни манерой одеваться – ничем!»

Привыкшая никогда не сдаваться, Крагич постепенно втянулась в новую работу. И вот уже на протяжении более 20 лет она по-прежнему получает огромное удовольствие от динамики работы с молодёжью, от новых задач, которые постоянно ставит перед ней исследовательская деятельность в области робототехники.

Даница Крагич-Йенсфельт

Родилась: в 1971 г. в г. Риека, Ховатия

Живет: в Швеции

Семья: муж, двое детей

Место работы и должность: профессор факультета информатики и связи Королевского технологического института (KTH), Стокгольм.

Мода: Крагич участвует в проекте модельера Карин Родебьер «Женщины, которые делают мир лучше».

Достижения: работала внештатным исследователем в Колумбийском университете и Университете Джонса Хопкинса в США, а также в Научно-исследовательском центре по вопросам образования в г. Ренн, Франция. Является почётным доктором Лаппеенрантского технологического университета, Финляндия; удостоена почётной награды Общества робототехники и автоматизации IEEE в 2007 г. как молодой учёный.

Увлечения в свободное время: любит проводить время с семьёй, а также на блошиных рынках в поисках старых тканей, из которых она шьёт новую одежду.

Даница Крагич надеется на автоматизацию промышленности, когда роботы будут выполнять тяжёлую, грязную и опасную работу.

Даница Крагич надеется на автоматизацию промышленности, когда роботы будут выполнять тяжёлую, грязную и опасную работу.

Крагич занимается созданием роботов, которые расширяют возможности человека и могут успешно помогать людям, а не заменять их, как опасаются многие. Она рассчитывает на расширение автоматизации в промышленности для выполнения тяжёлой, грязной и опасной работы. «В основном речь идёт об использовании технологий для операций, которые человек делать не хочет, не может или не должен, – говорит она. – Например, это может быть подъём тяжёлых грузов или выполнение сложных операций, таких как сверхточная резка».

Самой Крагич хотелось бы иметь у себя дома робота, который бы ей помогал, в первую очередь с сыном, требующим особого ухода. «Мне бы хотелось иметь такого робота, который мог бы взять Юнатана за руку и следить, всё ли с ним в порядке, когда я не могу находиться рядом, – говорит она. – Такого робота можно было бы запрограммировать действовать так же, как действую я – с эмпатией и любовью. Я действительно считаю, что любые мать и отец не отказались бы от такого помощника».

У меня есть чёткие представления о том, как можно использовать роботов для оказания помощи людям.
Даница Крагич

Крагич видит возможность использования робототехники для оказания помощи пожилым людям. «Мы разрабатываем роботов, способных взаимодействовать с различными материалами и предметами, чтобы они могли более точно и аккуратно обращаться с объектами. Это то, чего нам сегодня не хватает, – говорит она. – У меня есть чёткие представления о том, как можно использовать роботов для оказания помощи людям или в качестве посредников, которые непредвзято смогут информировать о состоянии человека».

Связанные с новыми технологиями этические вопросы не дают Крагич спать по ночам. Она хочет, чтобы и другие исследователи разделили с ней это бремя. «Мы выступаем за развитие технологий, а потом не берём на себя за это ответственность, – говорит она. – Люди покупают сотовый телефон, но не знают, как работает его программное обеспечение, так, может быть, им следует запретить пользоваться некоторыми приложениями? Или кто будет отвечать, если вашу газонокосилку использовали для того, чтобы переехать на ней соседского кота? Для управления автомобилем, нам нужно получить водительские права, так, может быть, нам необходима и сертификация пользователей в вопросах, связанных с ИИ?»

Крагич затрагивает эти вопросы в своих лекциях, она даже участвовала в публичных выступлениях в Шведском королевском драматическом театре совместно с Нобелевским центром. «Наша ответственность как учёных состоит в том, чтобы достучаться до максимально широкого круга людей, и участие в художественном представлении – это для меня один из способов добиться этого», – говорит она. – Речь идёт о том, чтобы сделать некоторые вещи по-другому».

В свободное от работы время Крагич занимается шитьём. Она шьёт с самого детства. «Я рано научилась штопать, работать с выкройками и делать вещи из обрезков ткани», – рассказывает она.
 

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

evolution@skf.com

Крагич настолько увлечена шитьём, что встаёт в шесть часов утра, когда вся семья ещё спит, чтобы раскроить материал для платья или обдумать, как лучше всего сделать ту или иную деталь. «Я отдыхаю, когда делаю что-то руками. Мне нравится творческий процесс конструирования и планирования своейработы, – признаётся она. – Это требует сосредоточенности и позволяет забыть обо всём остальном».

Материалы по теме