lido

Новая жизнь кабаре «Лидо»

Знаменитому парижскому кабаре «Лидо», расположенному рядом с Триумфальной аркой, для постановки грандиозных представлений понадобился новый сложный сценический механизм.

Текст Анна Маккуин  Фото SKF, Одри Барду и fancyfeather.com

Конструирование Другие отрасли Роликовые винтовые приводы SKF

ФАКТЫ

SKF приходит на помощь
SKF поставила компании COMÈTE четыре восьмиметровые планетарные роликовинтовые передачи для установки по четырём углам сценического механизма. Каждая из передач весит более 700 кг, и это самые длинные передачи, когда-либо производившиеся на предприятии SKF Transrol в Шамбери, Франция.

COMÈTE INDUSTRIE
COMÈTE Industrie расположена в г. Антон рядом с ­Лионом.
Специализируется на грузоподъёмном оборудовании.
Основана в 1970 г.
Штат – 75 человек.
Оборот в 2012 г. составил 14 млн евро.
Входит в состав Fayat Group.
Среди клиентов такие компании как EDF, SNCF, Airbus, Rhône-Poulenc, Aventis, Vinci и Bouygues.
www.comete.fayat.com

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Lionel Dumas, Lionel.Dumas@skf.com

Кабаре «Лидо» на Елисейских полях – одно из легендарных мест в Париже. Прославившееся на весь мир своими яркими экзотическими шоу с участием знаменитых танцовщиц Bluebell Girls, певцов и других ведущих артистов, кабаре «Лидо» вот уже 70 лет является символом блеска и роскоши ночной жизни французской столицы.

Раз в несколько лет «Лидо» радует посетителей новой программой. Премьера последнего шоу, поставленного Франко Драгоне из знаменитого Cirque du Soleil, состоялась в апреле 2015 г. Параллельно с подготовкой нового представления шло полное обновление интерьера, включавшее установку нового сценического механизма, призванного повысить уровень безопасности и добавить новых спецэффектов сценической магии кабаре «Лидо».

«Руководство кабаре связалось с нами в декаб­ре 2012 г. и заказало разработку подъёмного сценического механизма с ходом вверх-вниз до уровня сцены», – рассказывает Мишель Фруман, технический и коммерческий директор компании COMÈTE Industrie из Лиона, специализирующейся на подъёмном оборудовании.

«Установка включает в себя две сцены, каток площадью 50 м2 и бассейн объёмом 80 м3. И всё это должно плавно перемещаться, появляясь перед зрителями поочерёдно по ходу представления. Мы впервые занимались разработкой механизма для кабаре, и для нас это стало непростой, но интересной задачей».

Прежний гидравлический сценический механизм был установлен в 50-х годах ХХ века и уже начал изнашиваться. Его было сложно синхронизировать, и в попытках наладить бесперебойную работу его уже несколько раз модифицировали. Кроме того, он перестал удовлетворять строгим требованиям техники безопасности и защиты артистов.

«Одной из самых сложных задач было создание подвижного и точного электромеханичес­кого устройства в таком ограниченном пространстве, – рассказывает Фруман. – Размер сценического механизма – 9,5 на 7,5 м, он опускается на 10 м ниже уровня зрительного зала, а потолки в театре довольно низкие, и это ограничивало нам свободу манёвра».

Компания COMÈTE решила полностью изготовить новый механизм у себя на предприятии, прежде чем устанавливать его в «Лидо». Это было сделано в период с июня по ноябрь 2014 г. Четыре 75-киловаттных двигателя, установленные по углам, обеспечивают работу механизма, перемещающего сцены с помощью четырёх восьмиметровых планетарных роликовинтовых передач, которые поставила компания SKF. Когда декорации не используются, их убирают ниже уровня зрительного зала.

Компанию COMÈTE всегда отличала точность в работе. «Так как мы выполняем много работ для ядерной промышленности, у нас отлажены процессы обеспечения безопасности и надёжности, – объясняет Фруман. – Это не та сфера, где есть право на ошибку». Эта точность наглядно проявилась в проекте, выполненном для «Лидо»: ярус с бассейном весит 140 т, при этом он плавно встаёт на место с допуском всего в 3 мм.

После того, как сценический механизм был полностью собран и протестирован, наступило время перевезти его в Париж. Всё устройство было разобрано, упаковано в 170 контейнеров разных размеров и отправлено в «Лидо» на 25 грузовиках.

Последнее шоу на старой сцене состоялось 3 декабря 2014 г., а затем кабаре «Лидо» превратилось в строительную площадку.

Демонтаж старого оборудования начался 26 декабря и завершился через неделю. А затем за 17 дней установили новый сценический механизм, который был готов к работе уже к 30 января. Был настелен пол, а затем установлено осветительное оборудование. Репетиции начались в начале марта, а премьера нового шоу состоялась 3 апреля 2015 г.

«Принимая во внимание временные рамки, нам нужно было тщательно подготовиться к работе, – рассказывает Мишель Фруман. – Мы потратили на планирование и подготовку целый год. По плану установку оборудования нужно было закончить за 21 день, а мы справились за 17 дней, и это очень хороший результат. Вносить какие-либо изменения на месте не пришлось, так как всё оборудование уже было протестировано на предприятии. Ну и, конечно, всех, кто работал над этим проектом, мы пригласили в Париж на новое шоу, как только оно пошло в «Лидо», – улыбается Фруман. – Это привнесло приятное разнообразие в нашу рутинную работу».

Руководство кабаре «Лидо» также довольно новым шоу. «Наше кабаре  – место легендарное и исключительно престижное. Наши шоу оставляют яркие впечатления у посетителей с 1946 г., – рассказывает исполнительный директор Эрве Дюпре. – У нас трудится более 300 человек, чтобы каждый вечер занавес поднимался, и вновь свершалось чудо. Наше оборудование уникально, и мы надеемся, что новое шоу Paris Merveilles не сойдёт со сцены ещё очень долго, радуя почти полумиллионную аудиторию, которая посещает кабаре каждый год».

Новая сцена, первое выступление на которой состоялось в апреле 2015 г. Мишель Фруман (слева), технический и коммерческий директор компании COMÈTE Industrie, Дебора Сюло и Лионель Дюма, менеджеры по работе с ключевыми клиентами SKF France.SKF поставила компании COMÈTE четыре восьмиметровые планетарные роликовинтовые передачи для установки по четырём углам сценического механизма. Люстра над сценой, состоящая из 40 000 подвесок.  Размеры механизма для новой сцены – 9,5 на 7,5 м, он опускается на 10 м ниже уровня зрительного зала. Чертёж для новой сцены.

Материалы по теме