Papcel

Сотрудничество не только на бумаге

При проектировании новой бумагоделательной машины серьёзную проблему представлял дефицит свободного пространства. Решение было найдено благодаря уникальным подшипникам CARB и инновационной системе смазывания SKF.

Текст Джеймс Дрэйк
Фото Владимир Вайсс

Целлюлозно-бумажная промышленность Подшипники качения

Когда компания Papcel, ведущий чешский производитель бумагоделательного оборудования, выиграла конкурс на поставку бумагоделательной машины на целлюлозно-бумажный комбинат в России, она столкнулась с дефицитом свободного пространства в цеху.

Papcel

Головной офис Papcel расположен в г. Литовел, Чехия.

Компания занимается оснащением и наладкой целлюлозно-бумажных комбинатов, включая инженерные сети и инфраструктуру.

В штате Papcel работают 400 сотрудников. Годовой оборот составляет около 95 млн евро.

Ежегодно около 400 000 евро инвестируются в НИОКР.

www.papcel.cz

«Комбинат был спроектирован на две бумагоделательные машины, первую из которых мы поставили несколько лет назад», – говорит Мартина Павликова, руководитель по маркетингу.

Кроме того, согласно бизнес-плану российского клиента, современная машина модели PM6 должна была выпускать 45 000 тонн высококачественных нетканых обоев в год с соблюдением жёстких экологических требований.

Для поиска подходящего решения Papcel пригласила своего давнего партнёра – компанию SKF, которая обеспечила техничес­кую поддержку и предложила для этого проекта подшипники, уплотнения и систему смазывания.

«Нам было известно о производственных площадях этого клиента, так как мы поставляли подшипники для предыдущей машины, которую изготовила Papcel», – говорит Томаш Козельски, менеджер по техобслуживанию SKF CZ, Прага, Чехия.

Павел Придал работает на фрезерном станке на заводе компании Papcel в Литовеле, Чешская Республика.

Павел Придал работает на фрезерном станке на заводе компании Papcel в Литовеле, Чешская Республика.

Решения SKF для Papcel

Тороидальные роликоподшипники CARB оснащаются одним рядом длинных бочкообразных симметричных роликов. Эти плавающие подшипники разработаны исключительно для работы с радиальной нагрузкой.

Они являются самоустанавливающимися и способны компенсировать перекос. Их конструкция допускает сравнительно большую величину осевого перемещения внутри подшипника, что особенно важно для компенсации теплового расширения цилиндров бумагоделательных машин.

Новая конструкция масляных резервуаров SKF Flowline обеспечивает решение проблем, связанных с циркуляцией и качеством масла. Она позволяет на 50 % сократить затраты на электроэнергию и масло благодаря минимальному объёму резервуара, насосу с частотно-регулируемым приводом и эффективной системе удаления воздуха и воды из масла.

CARB – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Главной сложностью для Papcel было обеспечение круглосуточной работы оборудования. Цилиндры мокрой и сушильной частей бумагоделательной машины подвергаются значительным перепадам температуры при переходе в рабочий режим и обратно. Цилиндры и валы довольно длинные, и из-за различных условий эксплуатации они могут значительно удлиняться. Раньше, при использовании обычных подшипниковых узлов, для компенсации удлинения необходимо было обеспечить перемещение подшипников в плавающей опоре внутри корпуса. При этом с течением времени на посадочных местах в корпусах возникала фреттинг-коррозия, нередко приводящая к блокировке цилиндра и выходу подшипника из строя.

Команда под руководством Козельски предложила решение SKF, суть которого заключалась в установке в плавающую опору подшипника CARB. «Самоустанавливающийся подшипник CARB может свободно перемещаться в осевом направлении, поэтому он способен компенсировать перекос и значительные осевые смещения внутри подшипника, что позволяет устранить избыточные осевые нагрузки практически без увеличения трения», – говорит он.

Это приводит к снижению рабочих температур подшипников и уровня вибрации, а значит, к повышению надёжности, срока службы смазочного материала и подшипника, а также сокращению энергопотребления.

Давид Досталь, главный исполнительный директор Papcel

Давид Досталь, главный исполнительный директор Papcel

Кроме того, очень важное значение имеет использование инновационной системы смазывания SKF Flowline. Papcel удалось сократить проектные размеры масляного резервуара на 50 %. «Учитывая ограниченное пространство, это было важно, – отмечает Давид Досталь, главный исполнительный директор Papcel. – Я рад, что мы привлекли к проекту SKF».

Я рад, что мы привлекли к проекту SKF.
Давид Досталь, главный исполнительный директор Papcel

Инженеры SKF – частые гости в головном офисе Papcel. Например, недавно SKF провела семинар для конструкторов компании по оптимальной конфигурации компонентов SKF в продукции Papcel.

Головной офис компании Papcel, основанной более 65 лет назад, расположен на северо-востоке Чехии. Компания выпускает бумагоделательное оборудование для производства бумаги любых сортов. На протяжении долгого времени компании удавалось удерживать позиции, экспортируя продукцию во все страны Восточной Европы. А когда отец Досталя приобрёл компанию в 1992 г., он быстро наладил сотрудничество с Западной Европой, Азией и Южной Америкой.

Владимир Докал выполняет сварочные работы на заводе компании Papcel в Литовеле, Чешская Республика.

Владимир Докал выполняет сварочные работы на заводе компании Papcel в Литовеле, Чешская Республика.

За последние пять лет Papcel укрепила свои позиции на рынке за счёт приобретения нескольких конкурирующих компаний в Западной Европе: итальянская компания PMT S.r.l. (производитель и поставщик технологий для производства полиграфической и упаковочной бумаги), а также ICONé S.r.l. (бывшая GapCon tissue S.r.l. – производитель машин для изготовления санитарно-гигиенической, упаковочной, типографской и писчей бумаги).

В настоящее время компания располагает собственным отделом проектирования и отделом химического оборудования. Papcel поставляет как отдельные машины, так и целые технологические комплексы под ключ. Также она занимается ремонтом, восстановлением и модернизацией оборудования.

Обратиться в отдел сбыта

evolution@skf.com

Руководитель по маркетингу Павликова отмечает, что работа по принципу единого центра предоставления услуг включает даже консультации в области финансов и инжиниринга.

«Мы работаем с клиентами над планированием инвестиционных проектов и их технико-экономическим обоснованием, – говорит она. – Мы также можем организовать экспортный кредит или рассмотреть другие возможности финансирования проектов». Например, контракт Papcel с российским клиентом был реализован с привлечением кредита Чешского экспортного банка.

Материалы по теме