Photo: Werner Krug

Цепочка поставок

TGW Logistics Group со штаб-квартирой в Вельсе, Австрия, производит системы, обеспечивающие бесперебойную работу глобальных распределительных центров.

Текст Майкл Лоутон Фото Вернер Круг

 

Подшипник SKF Explorer Другие виды сервиса Транспорт

ФАКТЫ

TGW Logistics Group

Местоположение: штаб-квартира – Вельс, Австрия, 14 подразделений по всему миру
Компания основана: 1969 г.
Штат: 1700 сотрудников по всему миру, из которых 1100 сотрудников в Вельсе
Объём продаж (в период 2012–2013 гг.): 388,9 миллиона евро, доля экспорта – более 95 %
www.tgw-group.com

ССЫЛКИ НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

TGW Logistics Group

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

Karl Heinz Aichhorn, Karl.Heinz.Aichhorn@skf.com

Товар от производителя попадает в оптовые и розничные сети через распределительные центры, которые  представляют собой крупные складские помещения.

Обеспечение их бесперебойной работы – основная специализация TGW Logistics Group, входящей в число крупнейших в мире подрядчиков, поставщиков и производителей систем для распределительных центров.

«Мы производим интегрированные логистические системы и повышаем эффективность распределительных центров за счёт автоматизации», – объясняет управляющий директор TGW Logistics Group Гаральд Шрёпф.

Товары, поступающие в распределительные центры, сразу попадают на конвейер. Затем их перемещают в места дальнейшего хранения. Они располагаются на стеллажах, высота которых может достигать 20 метров.

Во время отгрузки  происходит обратный процесс: необходимые товары при помощи челноков снимают с полок и помещают на отгрузочный конвейер, где происходит дальнейшая подготовка товара к отправке.

По словам Шрёпфа, компания предоставляет «широкий спектр услуг для распределительных центров – от планирования, проектирования и реализации проекта до технического и послепродажного обслуживания».

Например, торгово-розничная сеть модной одежды Esprit обратилась с просьбой упаковывать партии товаров в картонные коробки в определенной последовательности для обеспечения более эффективного процесса распаковывания и раскладывания товаров персоналом магазинов.

«Мы предложили перепрограмировать складское распределительное оборудование на последовательную сортировку всех позиций заказа.», – рассказывает Шрёпф.

Шрёпф также упоминает компанию розничной торговли продовольственными товарами Mercadona (Испания), которой была необходима полностью автоматизированная система для управления цепочками поставок, способная бесперебойно работать «даже в условиях очень низких температур».

Директор по закупкам TGW Адам Шмидт-Крамер отмечает, что использование сферических роликоподшипников SKF Explorer помогает обес­печить надёжность системы. «У продукции SKF есть свой расчётный срок службы, и мы уверены, что раньше окончания этого срока она не выйдет из строя». SKF проводит комплексный анализ для обеспечения выбора правильного типа подшипников, уплотнений и смазочных материалов для различных прикладных областей, в которых работает TGW.

В TGW гордятся применением лёгких конструкций при разработке складских систем, благодаря чему становится возможной экономия энергии и материалов. Сферические роликоподшипники SKF Explorer играют важную роль в этом процессе. Говорит Карл-Хайнц Айхорн, менеджер по работе с ключевыми клиентами, SKF Австрия: «Благодаря усовершенствованной подшипниковой стали и оптимизированной внутренней геометрии, сферические роликоподшипники SKF Explorer обладают большей динамической грузоподъёмностью по сравнению со стандартными подшипниками аналогичных размеров. Поэтому они эффективно работают при высоких ускорениях и больших нагрузках, действующих на подшипник и в крановом оборудовании».

«Подшипники работают в условиях таких же ускорений, как подшипники в Porsche Carrera, – добавляет он, – при том, что мы преследуем совершенно другие цели».

 

TGW и SKF
Сотрудничество компаний TGW и SKF началось в 1995 г., а настоящие парт­нёрские отношения установились после начала производства подшипников SKF Explorer в 2002 г. Адам Шмидт-Крамер, директор по закупкам TGW, говорит: «Сегодня около 85 % всех подшипников, которые мы используем, – это подшипники SKF Explorer. Во многих закупаемых нами компонентах оборудования также установлены подшипники SKF».

Подшипники SKF Explorer демонстрируют отличные рабочие характерис­тики при высоких нагрузках в крановом оборудовании. Они эффективны благодаря своему относительно небольшому размеру и весу, что позволяет сократить энергопотребление.

Шмидт-Крамер уверяет, что благодаря «постоянной доступности и готовности помочь в решении проблем клиента» работать с SKF – одно удовольствие. Примером тому может послужить смазка GLE, специально разработанная SKF для уплотнённых сферических роликоподшипников. Диапазон рабочих температур данной смазки – от –40 до +150 °С. Это значит, что один и тот же стандартный подшипник может быть использован в различных областях применения.

«Вы можете быть абсолютно уверены в надёжности наших партнёрских отношений», – говорит менеджер по работе с ключевыми клиентами SKF Карл-Хайнц Айхорн. В настоящее время SKF расширяет области сотрудничества с TGW, предоставляя новые специализированные решения.

Материалы по теме