fig-a-nikon_factory_floor

创造智能工业

在工业界,数字化和移动化正变得日益重要,连接到互联网上的设备数量也不断增长。在过去几年,SKF在行业中身先士卒,以“工业智能化”的口号推动“工业4.0”概念的发展。联网增长最迅速情况将出现在制造业,预计“工业4.0”总产值的几乎三分之一会来自制造业。为利用这些机会,SKF正在推动实现工业智能化。

作者:
瑞典哥德堡SKF集团传讯经理 Susanne Gerdin

网上服务 其他业务 其他产品

销售联系方式

Maria Eriksson, Maria.Eriksson@skf.com

SKF实施的工业智能化为客户创造了附加价值,使客户能够体验到更好的运营和服务。SKF数字业务技术总监Christian Gill解释说,“借助工业智能化,SKF正利用数字化和移动化为行业所创造的机会。这个机会是指数字化业务开发,即将资产联网再结合云计算和强大的分析能力来了解市场并把握市场机遇。这将不仅帮助SKF打造强大的核心技术实力来开拓新业务,还帮助SKF在与新业务密切相关的制造、应用工程、产品开发和跨部门运营中获得成本效益。”

他补充说道,“工业智能化战略的提出,包括智能设备的使用,以及工业智能化专业团队的成立,将逐步把全新的业务概念引入SKF,同时这种新的工作方式也将对我们的客户关系产生重大影响。”

SKF的目标是把所有数字化应用整合起来,以共同发挥功能,这将有助于提高资产效率。在日常运营中,SKF对智能化概念进行测试。内部使用体验将为今后针对客户的进一步开发和创新提供参考。

Gill说,工业智能化正为SKF及其客户创造绝佳的机会,无论是在SKF传统业务、新业务,还是在提高资产使用效率方面都是如此。

通过数字化采用全新运营方式
SKF致力于成为工业智能化领域的先驱。为此,SKF率先在各个业务部门采用全新运营方式。智能设备正在全公司范围内得到广泛应用,以确保SKF从销售部门到工厂车间的所有员工都能从移动能力中获益。例如,通过绑在前臂上的智能设备,生产线操作员能够控制生产线速度等参数,并能立即查看警报、做出
反应。

SKF推动工业智能化
如上所述,SKF正进行工业智能化,以利用数字化和移动化为传统工业带来的机会。具体做法介绍如下:

连接
需要收集数据来了解机器或资产,所以传感器、器件、机器或其他设备需要连接到中央收集点 —— SKF的全球云中心(One Global Cloud)。

收集
SKF的全球云中心是互联资产产生的连续数据流的存储库。数据存储和处理能力的提高和成本的降低,使得建立实现便利、安全访问和智能数据传输的基础设施成为可能。

关联
通过研究现有数据的关联性并进行高级分析,SKF能够深入了解部件、机器,以及系统状况和行为。把分析与SKF的专门知识结合在一起,便能够获得指导行动的信息,方便做出快速决策。

协作
连接、收集和关联促成了人与人、人与机器、机器与机器之间新的协作方式,能够让机器自我监控、自我分析和自我优化运行状况和生产,
从而提高生产效率和工作效率。

MOST通过连接机器和人来支持机器操作员
MOST是SKF为机器操作员开发的支持工具。在MOST中,移动、数字化和高级分析的原理被运用到SKF的车间。在一些操作中,员工能用绑在前臂上的智能装置来管理部分虚拟的生产流程。

在每个班次开始时,工厂员工通过安全认证登录到MOST应用后,就会看到一个简单的用户界面,它呈现出了整个车间的情况。机器都用各种形状表示,操作员能跟踪生产线上的每个轴承产品。机器的状态用颜色来表示。出现问题时会发出声音警报。不管位于何处,工厂人员还能通过安全的在线交流,分享信息并对问题立即做出反应。

享信息并对问题立即做出反应。复杂的机器和系统数据以简化的形式展示在简单易用的用户界面上。员工不必再往返于车间,从各台机器和桌面工作站收集数据。工厂机器的每周维护,也是用MOST应用完成的。

Enlight把维护和可靠性工业应用结合在一起
这个基于移动、基于云的解决方案把SKF开发的工业应用,与多种移动平台和传感器技术结合起来,为维护和可靠性应用提供了灵活的人性化解决方案。借助SKF Enlight,现场用户不仅能够收集和测量设备状态数据,还能立即连接到基于订阅的SKF知识服务,来随时获得所需的诊断帮助和建议。

使用SKF Enlight就像使用智能手机上的典型应用一样容易。客户通过点击按钮,就能以现买现付的方式直接获得SKF知识工程师提供的专业服务。客户所有需要做的就是完成注册,以便把所有必须的信息准备好,但无需投入资金。对中小生产线而言,这种智能化解决方案能让客户节省下足够费用来保持竞争力,而无需通过搬迁来降低
运营成本。

这项服务包括针对行业优化的智能手机或平板电脑、传感器和数据云存储。来自传感器的信息被解读后,以易于理解的屏幕图表形式显示出来,这些图表提供了机器参数的即时状态。可通过具体的应用形式来扩展功能。

可全天候访问运行维护信息
云技术连接并整合了SKF远程诊断服务,客户可全天候访问运行维护信息。这项经济高效的服务已经覆盖了全球50万台机器。

潜力巨大
基于云计算和大数据管理,高级分析能赋予行业更大潜力来提高工厂智能化程度,这意味着更高的生产效率、工作效率和竞争力。智能解决方案通过连接、数据收集、更深刻的理解和高效协作,把数据处理成智能信息,帮助实现工业智能化。随着零件和系统互联互通的不断加强,产生了大量数据,这需要有更好的数据使用方案。实时分析将让客户及时做出有效的决定,并节省资源,把不必要的停机时间降至最少。’

 

下一次工业革命

  • 工业智能化是指把人和物连接起来,它包括采取措施进行数字化连接,以便能抓住提高效率的机会,从而从长远上改变我们的生活方式。
  • 效率的提升和业务的增长预计将带来约1,100亿欧元的有关新数字化产品和解决方案的额外营业收入,并在五年之内将欧洲工业效率提高18%。
  • 目前,每秒有160个新物体连接到互联网上。
  • 它涉及如何通过数据连接、收集、关联和协作 务来推动工业革命。
  • 这些措施的益处包括提高控制水平、透明度、速度、生产效率、模块化程度、可用性、安全性和可持续性。

SKF MOST 

  • 该应用把工厂员工与工厂设备实时数据连接起来,使员工可以相互合作、解决问题,并提高生产效率。
  • 应用界面简单易用。
  • 应用能够进行数据连接、收集、关联和协作。
  • 例如,通过使用SKF MOST,新操作员能够在不到两小时内重置一台磨床,而过去有经验的操作员的平均重置时间是3小时以上,这将显著节约时间和费用。
  • 使用该应用的益处包括共享知识、获得最新信息、快速处理信息、快速解决问题、提高安全性和可追溯性、减少废物、在正确的时间把正确的信息发送给正确的人等。

SKF Enlight

  • SKF Enlight是个数据收集应用,可连接到多个重要传感器。.
  • 传感器通过蓝牙把运行数据发送给智能手机或平板电脑上的应用,然后通过连接云来计算轴承状态参数,确定所要采取的行动。
  • 应用的界面简单易用,无需额外培训或特约专家。
  • 如果触发警告或警报,用户只需按个按钮,就能从SKF远程诊断中心获得专家分析。
  • 应用将减少工作量,因为客户无需拆解设备和手动记录部 。
  • 可开发适用于爆炸性气体环境的智能手机和平板电脑,与SKF Enlight配套使用。
  • 应用能够进行数据连接、收集、关联和协作。
  • 使用应用的益处包括降低成本、使用方便快捷、立即获得SKF专业知识。

这个基于移动、基 于云的解决方案把 SKF开发的工业应 用,与多种移动平台 和传感器技术结合起 来,为维护和可靠性 应用提供了灵活的人 性化解决方案。 生产线操作员能够 控制生产线速度等 参数,并能通过智 能设备立即查看警 报、做出反应。 复杂的机器和系统数据以简化的形式展示在简单易用的用户界面上。

相关内容