驾驭海风

驾驭海风

海上风能可谓最具发展潜力的可再生能源之一。在法国,一个创新型漂浮式海上风力发电机项目正在紧锣密鼓地进行中。负责该项目的是富有创新精神的新公司Ideol。

作者:SYLVIA HALIMI
照片:KWOK-KEUNG CHENG、IDEOL

状态监控 供电,供气及供水

Ideol

成立时间和创始人:由Paul de la Guérivière和Pierre Coulombeau于2010年成立。

总部:法国拉西奥塔

长期雇员:60人

专业领域:与大型企业集团合作,制造和供应漂浮式海上风力发电机的基座系统。

www.ideol-offshore.com

在法国大西洋海岸主要商业港圣纳泽尔码头边的造船厂中,Ideol工程师团队的工作热情丝毫不受狂风暴雨的影响,他们正全力以赴建造Floatgen风力发电机。这座高62米的庞然大物刚刚建成,将安装在一个海上测试点,随即全面投入运行。这一示范项目投资巨大,人们对它的成功抱有很大期望。这是法国首次涉足海上能源领域,亦是对漂浮式发电解决方案的初步尝试。如果这种解决方案得到全面应用,将能为数百万人供电。举例来说,到2030年,仅地中海沿岸的发电量预计将达到3GW,能够满足680万人的用电需求。

预计到2030年,仅地中海沿岸的漂浮式风力发电机的发电量就将达到3 GW。
IDEOL首席执行官PAUL DE LA GUÉRIVIÈRE

2010年,两位工程师Paul de la Guérivière和Pierre Coulombeau提出漂浮式风力发电机这一创新构想,由此开启探索之旅。他们认为,漂浮式风力发电机将是对基座固定于海床的风力发电机的有益补充,两者相辅相成,不可或缺。

漂浮式风力发电机的主要优势在于它可安装在水深超过35-40米的海域,超过了固定在海床上的风力发电机所允许的水深范围。在深海区,风力更强劲且更稳定,漂浮式风力发电机能够更稳定地发电,有助于降低最终的能源成本。由于距海岸线更远,这种风力发电机减少了视觉上的影响;由于采用浮式基座,因而也减小了对海洋野生生物和海床的负面影响。此外,漂浮式风力发电机更易于拆卸。

(1:43)

为了实现自己的梦想,两位创新者在马赛东部的拉西奥塔创立了Ideol公司。能够容纳各种发电机的Ideol方环形平台获得了专利。这种平台设计有一个中央开口作为缓冲池(也已获得专利)。与此同时,Ideol还与全球土木工程领导者布依格(Bouygues)、南特中央理工学院(Ecole Centrale de Nantes)等七位合作伙伴共同成立了一家欧洲联合企业,以在欧盟FP7计划(第7研发框架计划)支持下启动全尺寸试验。

此举旨在证明漂浮式风力发电机在技术上和经济上均可行。示范项目预计历时两年,预算为2,500万欧元。建设工程在南特下游卢瓦尔河河口的圣纳泽尔开工。

SKF参与Floatgen项目

受Ideol委托,SKF对Floatgen项目购置的Vestas V80发电机的工况进行了初步评估分析。来自法国SKF解决方案工厂的团队使用Baker分析仪,对主轴承、润滑脂质量和电机的电气系统进行了检测。风力发电机的整个传动链(主轴承、齿轮箱、电机)都安装了在线振动状态监测系统,以实现对设备振动状态的远程监测。

SKF远程诊断中心经理Jérôme Gardyn(左)和Ideol战略项目经理Serge Gracia。

SKF远程诊断中心经理Jérôme Gardyn(左)和Ideol战略项目经理Serge Gracia。

Ideol战略项目经理Serge Gracia解释道,“项目建成后,这一振奋人心的非凡探索之旅展示出了切实的成果。作为示范Ideol漂浮式解决方案的开拓者和法国第一台漂浮式海上风力发电机建设的参与者,我们每个人均引以为傲。”

“我们为自己的工作感到自豪。”他继续说道,“我们克服了技术上的挑战。在不到两年的时间里,我们成功建造了基座,开发和制造出转接部件和塔架,而且还开展了测试。”

Ideol负责整个项目的协调工作以及购置和准备发电机。Ideol请法国SKF解决方案工厂实施全面彻底的审核。发电机装配有传感器,在海上安装完毕后,SKF便能够实施远程振动监测。

Floatgen风力发电机可安装在水深超过35-40米的海域。

Floatgen风力发电机可安装在水深超过35-40米的海域。

混凝土漂浮式基座建成后,Floatgen风力发电机在码头前沿完成装配。风力发电机于2017年8月下水,继2017年10月13日落成典礼后,所有运行测试,特别是评估发电机发电能力的测试,均成功完成。

这台风力发电机现已被运至南特中央理工学院的SEM-REV试验场地,用于接入电网的必要基础设施已准备就绪。

在就业方面,漂浮式基座施工阶段在圣纳泽尔创造了70个就业岗位,分包商和联合企业成员中的就业岗位未计算在内。
 

销售联系方式

evolution@skf.com

在经济方面,除了为参与项目的法国供应商带来了约2,000多万欧元的收入外,对Ideol而言,Floatgen开创了推广漂浮式风力发电机解决方案的良好开端,有助于其确立在这一新技术方面的全球领导地位。一批大型项目已在筹备之中,例如在法国南部佩皮尼昂附近建设拥有四台6兆瓦发电机的风电场。

未来,Ideol有望大展宏图。

相关内容