Ac­qui­si­zio­ne nel set­to­re lu­bri­fi­ca­zio­ne

Con l’acquisizione della tedesca Willy Vogel AG, fornitore leader di sistemi di lubrificazione per numerosi tipi d’industria, dalle macchine utensili alle automobili, alle macchine da stampa e alla siderurgia, la SKF ha ampliato e rafforzato la propria posizione in questo settore.

Contenuto correlato

Con l’acquisizione della tedesca Willy Vogel AG, fornitore leader di sistemi di lubrificazione per numerosi tipi d’industria, dalle macchine utensili alle automobili, alle macchine da stampa e alla siderurgia, la SKF ha ampliato e rafforzato la propria posizione in questo settore.

Attualmente la Vogel detiene una posizione unica nel mercato dei sistemi di lubrificazione in termini di capacità tecniche e di conoscenza della produzione in base alle specifiche esigenze dei clienti.

«Una maggiore conoscenza nel campo della lubrificazione è fondamentale per soddisfare le esigenze di maggiore durata di esercizio, migliori prestazioni e maggiore affidabilità dei nostri prodotti e soluzioni», ha dichiarato Tom Johnstone, CEO della SKF, spiegando la logica dell’acquisizione. Attualmente la SKF produce grassi speciali, dispositivi per la lubrificazione e servizi di analisi della lubrificazione. 

La Vogel produce in Germania, Francia, USA e Giappone, con un fatturato annuo di un miliardo di corone svedesi. Le vendite annuali della SKF nell’area dei sistemi di lubrificazione sono di 200 milioni di corone.