Affidabilità: una questione di proprietà
Che cos’è la proprietà? E chi è il proprietario? Quando acquistiamo un prodotto, esso entra in nostro possesso e noi attribuiamo ad esso un valore. Ma come considerare il lavoro che svolgiamo quotidianamente?
La condivisione della proprietà in fabbrica comporta molti vantaggi. Le aziende illuminate, che mettono in pratica il concetto di operatore proprietario, possono registrare netti miglioramenti in termini economici e di cultura del luogo di lavoro.
Questo numero di Evolution mette in primo piano il servizio e l’affidabilità. Il primo articolo contiene un elenco di ciò che gli operatori di uno stabilimento devono sapere per garantire il successo dei programmi generali di affidabilità della manutenzione.
A pagina 6 diamo uno sguardo alla Votorantim Celulose e Papel (VCP), uno dei principali produttori brasiliani di cellulosa e carta, che ha creato sinergie grazie alla condivisione dell’esperienza. I cuscinetti e la loro manutenzione sono fondamentali per la produttività della VCP; da quando la SKF ha fornito una soluzione integrata di servizio e manutenzione, le macchine della VCP hanno lavorato con un rendimento dei cuscinetti del 100%. Nel 2002, la VCP ha confermato la SKF come uno dei suoi fornitori più innovativi.
Questo numero include anche un articolo su Heinz Bloch, uno dei principali esperti nel campo dell’affidabilità delle macchine. Secondo lui, gli impianti di lavorazione possono sostenersi sulle riparazioni oppure sull’affidabilità; a lungo termine, solo questi ultimi possono sopravvivere. «Ogni intervento di riparazione è un’opportunità per migliorare», dice Bloch.
La Bobcat (che fa parte del gruppo Ingersoll Rand) è un leader mondiale nel settore dei macchinari di movimento terra e di manutenzione. Le sue pale compatte cingolate si dimostrano affidabili negli spazi più ristretti e negli ambienti più difficili. Secondo la Bobcat, i cuscinetti orientabili a rulli SKF Explorer offrono ai proprietari ed agli operatori delle pale la certezza di poter portare a termine sempre con successo il proprio lavoro.
Ed ora un annuncio. In aprile uscirà la nuova edizione riveduta del Catalogo generale SKF. La revisione, che è la prima da 13 anni a questa parte, rispecchia i progressi tecnologici della SKF e presenta tutto quanto l’azienda oggi intende mettere in primo piano: affidabilità, servizi, meccatronica. Il Catalogo generale è una guida pratica ed utile per i progettisti.
Sono inoltre lieta di presentarvi un sito evolution.skf.com tutto nuovo, con nuove funzioni ed abbondanti informazioni che completano la rivista su carta.
Oltre all’approfondimento dei temi ed alle informazioni su chi contattare, il sito offre la possibilità di abbonarsi a newsletter che vengono inviate a scadenze regolari. Non indugiate: visitate il sito già oggi ed abbonatevi inoltre alla rivista su carta, completamente gratis.
Se avete quesiti da porre sui prodotti e servizi offerti dalla SKF, vi invitiamo a contattare il più vicino ufficio SKF di zona (i cui dati sono reperibili su www.skf.com). Spero che gradirete la lettura di Evolution; arrivederci al prossimo numero, che avrà per tema la meccatronica.
Cordiali saluti