ARINOX e SKF

Un esempio di partnership consolidataTermini come “team” e “partnership” sono ormai divenuti di utilizzo corrente nell’ambito dell’industria moderna, sebbene spesso in modo inappropriato. Il concetto che essi esprimono, infatti, travalica il semplice significato di squadra e collaborazione, sottintendendo un modo di operare decisamente articolato ed innovativo nell’attuale situazione di mercato.

Contenuto correlato

Un esempio di partnership consolidataTermini come “team” e “partnership” sono ormai divenuti di utilizzo corrente nell’ambito dell’industria moderna, sebbene spesso in modo inappropriato. Il concetto che essi esprimono, infatti, travalica il semplice significato di squadra e collaborazione, sottintendendo un modo di operare decisamente articolato ed innovativo nell’attuale situazione di mercato.

In questo breve articolo cercheremo di illustrare che cosa SKF intende per lavoro di team e conseguente costituzione di partnership con un’altra azienda, prendendo come esempio il nostro Cliente Arinox.

Costituita nel 1990, Arinox s.r.l. è una società del gruppo Arvedi per la produzione e la commercializzazione di laminati sottili ed extrasottili in acciaio inossidabile, con finitura incrudita per laminazione a freddo. Questo settore del mercato dell’acciaio inossidabile rappresenta un segmento particolarmente importante per l’elevato contenuto tecnologico del prodotto “nastro di precisione”.

La società Arinox ha in organico 195 dipendenti e lavora su 21 turni settimanali a ciclo continuo, con una produzione annua di 16.000 tonnellate, pari al 12% dell’intero mercato europeo. Lo stabilimento produttivo ha sede a Sestri Levante, in provincia di Genova.

Arinox è l’unico produttore italiano nel settore del nastro di precisione, con una concorrenza europea che vanta decenni di esperienza, ed esporta oggi oltre il 60% della sua produzione, principalmente in Germania, in Francia e in Gran Bretagna.

La società è dotata di impianti per la laminazione a freddo che consentono di realizzare nastri di acciaio inossidabile in spessori estremamente sottili, fino a un minimo di 50 micron.

La produzione può essere suddivisa in tre tipologie:
• nastri extrasottili (gamma di spessori: 0,05-0,35 mm)
• nastri di precisione (gamma di spessori: 0,35-1,00 mm)
• nastri incruditi per laminazione a freddo (gamma di spessori: 0,10-1,00 mm)

L’impianto è dotato di laminatoi Send-zimir e Z-mill, che richiedono particolari ed accurate procedure manutentive, tali da permettere il raggiungimento di precisioni di lavorazione elevate. In questo contesto il personale Arinox, ricercando il miglioramento continuo, ha intrapreso un’attività di partnership con SKF, i cui punti salienti sono qui di seguito sintetizzati:
• Processo di ricondizionamento dei cuscinetti degli assi di spalla del laminatoio Sendzimir: sfruttando le conoscenze di entrambe le aziende, si è raggiunto un livello ottimale di utilizzo dei cuscinetti suddetti.
• Una politica di Condition Monitoring applicata ai riduttori di comando laminatoio, ovvero ai riduttori “chiave” dell’impianto. Utilizzando le tecniche di analisi vibrazionale predittiva SKF a distanza (via modem) è possibile controllare lo stato di funzionamento del riduttore e diagnosticare eventuali anomalie connesse a cuscinetti, ingranaggi, ecc.
• Di recente introduzione, un’attività di analisi vibrazionale volta al miglioramento della qualità del laminato. Utilizzando sofisticati strumenti SKF di acquisizione ed interpretazione del segnale vibrazionale, diventa possibile individuare gli aspetti di miglioramento del processo di laminazione.

Come si può vedere, dalla collaborazione tra Arinox ed SKF è scaturito uno scambio reciproco di conoscenze, vantaggi e continui miglioramenti che non si limitano al solo cuscinetto, in linea con la nuova “veste” del Gruppo SKF, che si propone come fornitore di soluzioni e non soltanto di prodotti.

Un semplice rapporto di collaborazione, tuttavia, per SKF non significa ancora partnership. Per ottenere buoni risultati sono essenziali i rapporti umani, personali, fondati sulla stima reciproca; è in questo contesto che diventa fondamentale il concetto di team per SKF.

Favorendo il contatto personale con Arinox, il team SKF, costituito in modo eterogeneo proprio per coprire i vari aspetti tecnico-commerciali legati alle esigenze del Cliente, è stato in grado di creare quel rapporto di fiducia reciproca già menzionato. Il Sig. Moretti, responsabile della manutenzione in Arinox, e il Sig. Garibaldi, suo collaboratore, sono stati i diretti interlocutori del team SKF formato da Cosimo Ippolito – Direct End-Users Sales Manager, Franco Porzio – Reliability System Engineer, e Luca Lemma – Application Engineer. Il dialogo e la condivisione delle diverse esigenze hanno reso possibile l’individuazione di soluzioni migliorative per gli impianti.  I benefici ottenuti con questo tipo di approccio sono stati successivamente presentati e discussi direttamente con l’Amministratore Delegato di Arinox, il Dott. Froso.

Questa breve illustrazione delle attività svolte con la società Arinox evidenzia chiaramente l’attitudine della SKF verso il Cliente, sempre tesa alla ricerca di un rapporto di partnership basato sulla collaborazione e sulla fiducia reciproca, forte della condivisione di conoscenze e benefici, finalizzato alla ricerca comune di soluzioni di qualità ed affidabilità per gli impianti.

Luca Lemma
SKF, Service Division
Tel. 011/9852780
Fax 011/9852252
luca.lemma@skf.com