Centri assistenza SKF per la revisione degli elettromandrini
La SKF può vantare anche una rete di Centri di assistenza per la revisione degli elettromandrini situati in 10 paesi.
La SKF Multitec SpA ha aggiunto, dal gennaio 2005, alla propria offerta di prodotti per la movimentazione lineare anche mandrini, elettromandrini e servizio di revisione di mandrini ed elettromandrini.
Mandrini ed elettromandrini vengono prodotti da quattro unità del gruppo SKF situate in Italia, in Germania, in Giappone e negli Stati Uniti.
La SKF può vantare anche una rete di Centri di assistenza per la revisione degli elettromandrini situati in 10 paesi.
Uno dei centri di assitenza più importanti si trova proprio in Italia presso la Gamfior SpA che fa parte del gruppo SKF dal 2001.
I Centri di assistenza per la revisione degli elettromandrini lavorano come un network in grado di condividere le conoscenze tecniche. La condivisione delle conoscenze rappresenta il punto di forza del network degli Spindle Service Centers di SKF, siamo in grado di fare la revisione a mandrini ed elettromandrini di qualunque produttore.
Il centro SKF di assistenza per la revisione degli elettromandrini situato in Italia fornisce un servizio di alta qualità tecnica grazie anche al fatto che è situato in un importante sito di produzione di elettromandrini.
Il processo di revisione di alta qualità passa attraverso diverse fasi ben definite:
- Smontaggio: l’elettromandrino viene smontato dai nostril tecnici, viene effettuto il lavaggio dei componenti e la loro misurazione.
- Analisi e definizione degli interventi: vengono analizzate le cause che hanno generato l’anomalia sull’elettromandrino. Si definiscono gli interventi necessari e si valutano le eventuali migliorie da apportare al sistema.
- Preventivo: l’esito delle analisi porta alla definizione del preventivo dell’intervento che viene inviato da SKF Multitec SpA al cliente. Appena ricevuta l’approvazione dal cliente si esegue la revisione.
- Interventi di ripristino possono essere: ripristino delle geometrie per rettifica, cromatura di sedi e coni; ricostruzione di alcuni particolari o ribobinatura del motore.
- Equilibratura: dopo il ripristino è fondamentale l’equilibratura delle parti rotanti. Un eventuale squilibrio creerebbe una vibrazione che potrebbe condizionare in maniera negativa l’operato dei cuscinetti.
- Montaggio: i particolari vengono lavati, vengono sostituiti i componenti commerciali. Si procede dunque al montaggio e alla verifica delle parti elettriche e meccaniche.
- Rodaggio: ogni elettromandrino viene sottoposto a rodaggio. Sul banco prove dinamiche, viene fatto il rodaggio dei cuscinetti e la verifica delle vibrazioni.
- Verifiche funzionale: vengono effettuate verifiche funzionali sui sensori di posizione, sulla ruota fonica e sul motore.
- Collaudo: la revisione si conclude con il collaudo dell’elettromandrino. Si controllano le geometrie con l’asta di riscontro a 300 mm, le posizioni della pinza di aggancio utensile e la forza di trattenimento utensile.
- La revisione presso il centro di assistenza SKF per la revisione degli elettromandrini termina con il controllo dei risultati e l’emissione del certificato di garanzia.
SKF Multitec SpA è il referente commerciale per le revisioni di elettromandrini sul mercato italiano.