Certified Maintenance Partner

Un corretto approccio alla manutenzione degli impianti è un importante passo per migliorare la produttività ed i profitti della propria azienda e, spesso, questo aspetto contrasta con la tendenza a ridurre sempre più le risorse dedicate a questa attività determinante per garantire il funzionamento delle linee produttive. In questo senso diventa ancora più importante la tipologia di manutenzione applicata negli impianti che, spesso e volentieri, è di tipo completamente reattivo con tutte le conseguenze che ne derivano sulle macchine critiche. La manutenzione predittiva o, meglio ancora, quella proattiva (basata non solo sulla valutazione delle condizioni di funzionamento ma soprattutto sulle analisi delle cause di guasto e le azioni correttive) richiedono personale dedicato e soprattutto specializzato che, purtroppo, non tutte le realtà produttive possiedono all’interno della propria organizzazione.

Contenuto correlato

Il programma della SKF Partner Certificato di Manutenzione offre la possibilità di accedere ad un network presente capillarmente in tutta Italia, specializzato nella manutenzione predittiva.
La SKF, azienda da sempre all’avanguardia nell’offrire assistenza al cliente finale, ha sviluppato e messo a punto un programma per aziende partner certificate nell’implementazione di programmi di manutenzione.

Un corretto approccio alla manutenzione degli impianti è un importante passo per migliorare la produttività ed i profitti della propria azienda e, spesso, questo aspetto contrasta con la tendenza a ridurre sempre più le risorse dedicate a questa attività determinante per garantire il funzionamento delle linee produttive. In questo senso diventa ancora più importante la tipologia di manutenzione applicata negli impianti che, spesso e volentieri, è di tipo completamente reattivo con tutte le conseguenze che ne derivano sulle macchine critiche. La manutenzione predittiva o, meglio ancora, quella proattiva (basata non solo sulla valutazione delle condizioni di funzionamento ma soprattutto sulle analisi delle cause di guasto e le azioni correttive) richiedono personale dedicato e soprattutto specializzato che, purtroppo, non tutte le realtà produttive possiedono all’interno della propria organizzazione.

Questa tendenza ha portato la SKF a creare strutture specialistiche (SKF Reliability Systems) con l’ottica di offrire ai propri clienti l’assistenza finalizzata a migliorare l’affidabilità degli impianti. In particolare è stato messo a punto un programma rivolto ai concessionari ufficiali, denominato Certified Maintenance Partner (CMP).

Si tratta di un vero e proprio programma di certificazione dell’azienda che permette di offrire ai propri clienti attività di manutenzione predittiva e proattiva tramite il supporto della SKF e con la flessibilità e i costi di una struttura locale presente quotidianamente nella  zona di competenza. L’iter di certificazione è molto dettagliato e comprende fasi di formazione teorica, pratica e di affiancamento sul campo da parte di tecnici specializzati SKF, alle quali fa seguito una prova di esame che è necessario superare per poter essere operativi. Il percorso di certificazione comprende, oltre alla conoscenza e all’utilizzo delle procedure SKF per la manutenzione predittiva, anche l’impiego di strumentazione avanzata per l’analisi vibrazionale (SKF Microlog) in grado di eseguire analisi di spettro (FFT) ed equilibratura sul campo di rotori con relativo software (SKF Machine Analyst) di gestione dei dati.

A questo punto, il Partner Certificato di Manutenzione collaborerà con voi per impostare un programma adeguato alla Vostra realtà, finalizzato a risolvere gli eventuali problemi che si presentano nella gestione quotidiana della manutenzione, offrendovi assistenza nelle attività specialistiche relative alle macchine rotanti, ‘coadiuvato dall’esperienza SKF’. L’obbiettivo è poter fornire un report dettagliato relativamente allo stato delle macchine e degli impianti, preparato congiuntamente dai tecnici specializzati SKF e dal tecnico certificato CMP. La presenza costante presso il cliente del Certified Maintenance Partner SKF e la discussione dei dati rilevati diventa poi fondamentale per evitare fermate non programmate che potrebbero avere conseguenze molto pesanti in termini di costi diretti e indiretti. L’eventuale esecuzione delle attività correttive dipenderà dalla problematica riscontrata e, di conseguenza, potrà essere fatta direttamente dal reparto di manutenzione del cliente oppure dal Certified Maintenance Partner o, eventualmente, direttamente dalla SKF, laddove fosse necessario un intervento specialistico.

Il primo livello del programma consiste nell’impostazione di un programma di manutenzione predittiva ed è in fase di implementazione una seconda fase comprendente attività di service meccanico e di lubrificazione.

In Italia il programma ha destato subito un notevole interesse sia presso i clienti che presso i concessionari ufficiali SKF. Tra questi già due dei concessionari SKF più importanti hanno aderito e sono stati certificati: ATI Morganti e Minetti S.p.A. Naturalmente a questi se ne aggiungeranno molti altri, consentendo anche a chi non aveva impostato piani di manutenzione predittiva di accedere alle soluzioni SKF per migliorare l’affidabilità dei propri impianti.

CORRADO CESTI
SKF, Service Division
Tel. 011/9852666
corrado.cesti@skf.com