Cuscinetti magnetici per il gas liquefatto
La S2M, che fa parte del Gruppo SKF, ha firmato un contratto del valore di 1,4 milioni di dollari con la californiana Mafi-Trench per la fornitura di cuscinetti magnetici per sei turboespansori per le unità di stoccaggio galleggianti del gas naturale liquefatto. Adottati con successo dall’industria mondiale del greggio e del gas, i cuscinetti magnetici della S2M garantiscono elevata affidabilità di funzionamento anche alle basse temperature e in assenza di olio, il che permette di allungare gli intervalli di manutenzione eliminando le scorte di olio lubrificante.
La S2M, che fa parte del Gruppo SKF, ha firmato un contratto del valore di 1,4 milioni di dollari con la californiana Mafi-Trench per la fornitura di cuscinetti magnetici per sei turboespansori per le unità di stoccaggio galleggianti del gas naturale liquefatto. Adottati con successo dall’industria mondiale del greggio e del gas, i cuscinetti magnetici della S2M garantiscono elevata affidabilità di funzionamento anche alle basse temperature e in assenza di olio, il che permette di allungare gli intervalli di manutenzione eliminando le scorte di olio lubrificante.
I termini del contratto prevedono, durante il secondo trimestre del 2010, la fornitura iniziale di sei gruppi di due cuscinetti magnetici per i turboespansori della prima delle quattro unità galleggianti costruite dalla Samsung Heavy Industries per FlexLNG e destinate a un giacimento offshore di gas in Nigeria.