Cuscinetti nella continua piu grande
La SKF sarà il principale fornitore di cuscinetti della Metso Paper, che a sua volta fornisce
la macchina continua più grande del mondo alla cartiera della Stora Enso a Langerbrugge, in Belgio.
La macchina avrà una larghezza tela di 11,1 metri e produrrà ogni anno circa 400.000 tonnellate di carta da stampa. Nella macchina continua della Metso sono installati circa
10.000 prodotti SKF incluse ghiere di bloccaggio, rondelle e sopporti. Il cuscinetto più
grande, del tipo orientabile a rulli, ha un diametro esterno di 1,3 metri e pesa 1200 kg.
L’avvio della produzione della carta è previsto per il giugno 2003.