Cuscinetti SKF per gli skateboard americani
Dopo una serie di collaudi durati quasi un anno, nella primavera del 2007 i cuscinetti SKF saranno venduti nei negozi americani di skateboarding. Essi soddisfano le esigenze di precisione e velocità dettate da chi pratica questo sport.
Dopo una serie di collaudi durati quasi un anno, nella primavera del 2007 i cuscinetti SKF saranno venduti nei negozi americani di skateboarding. Essi soddisfano le esigenze di precisione e velocità dettate da chi pratica questo sport.
Negli ultimi due anni la SKF ha offerto la propria assistenza alla comunità di skater americani in occasione delle due più importanti competizioni negli USA, Etnies GvR e Hometown Heroes AM Tour.
Per lanciare la nuova linea, la SKF ha scelto come partner uno skater professionista, Andrew Reynolds, che, a 28 anni, è già una leggenda. Con la prima vittoria conquistata a soli 9 anni e una brillante carriera al suo attivo, Andrew è un eminente portavoce di questo settore e soprintende alle attività della Baker, l’azienda di sua proprietà che produce skateboard. Il suo personaggio è stato scelto per impersonare uno dei protagonisti del gioco elettronico “Tony Hawk’s Underground”, il più venduto al mondo.
Andrew Reynolds ha dichiarato in proposito: “I cuscinetti SKF sono i più veloci che io abbia mai provato da quando uso la tavola. Sono fiero di entrare a far parte della famiglia SKF, che contribuisce a diffondere la conoscenza dei cuscinetti nell’ambito del mio sport preferito, qui in America”.
Il mercato americano dello skateboarding, comprensivo di tavole, snodi, ruote e cuscinetti, è stimato intorno ai 5 miliardi di dollari.