DESTINATI ALL’ECCELLENZA

Contenuto correlato

Il contributo tecnico della SKF per tutte le condizioni di lavoro dei motovibratori

Vibrazioni positive per la OLI S.p.A., società italiana del Gruppo WAM produttrice di vibratori elettrici. Questo è quello che viene percepito anche dai mercati internazionali ai quali OLI rivolge oltre il 70% della sua produzione.

Dal 1961, anno della sua fondazione, l’azienda ha costruito il suo successo offrendo al mercato una gamma completa di vibratori elettrici e pneumatici per l’industria e l’edilizia.

Dopo aver chiuso il 2005 con un fatturato di 8,5 M€ e 25 dipendenti, OLI prevede di crescere del 20% nei prossimi 2 anni contando di ricevere gran parte delle nuove commesse dai nuovi mercati.

La OLI è parte integrante del WAMGROUP, un brillante esempio di
“global supplier”.

Il Gruppo, sfruttando le sinergie tra le varie aziende, è in grado di fornire una gamma completa di soluzioni “customer oriented” comprendente macchine per: la movimentazione dei solidi alla rinfusa, la filtrazione delle polveri, la separazione dei solidi dai liquidi, la miscelazione e la tecnologia della vibrazione.

La forte applicazione nella ricerca rappresenta il fondamento per lo sviluppo di una ampia gamma di prodotti che porta OLI alla progettazione ed alla costruzione di macchine personalizzate composte da componenti standard.

La vasta gamma di prodotti offerti soddisfa ampiamente le richieste da vari settori merceologici: edilizia, industria mineraria, petrolifera, chimica, farmaceutica ed alimentare; un unico interlocutore per soddisfare ampie e diversificate esigenze operative e produttive. Il sistema di qualità certificato secondo la norma ISO9000:VISION 2000 garantisce inoltre l’affidabilità di ogni fase del processo produttivo.

In questo contesto il Gruppo SKF integra la sua esperienza di knowledge engineering company maturata in 100 anni di storia e la nuova organizzazione in piattaforme strategiche suddivise per area di competenza offrendo soluzioni ad alto valore aggiunto e servizi d’assistenza.

La SKF si è messa a disposizione per studiare la corretta esecuzione dei cuscinetti dei motovibratori che OLI produce.

Grazie all’utilizzo di software avanzati, la SKF è stata in grado di calcolare la temperatura di esercizio del cuscinetto a regime in base al carico, alle varie velocità a cui l’albero può ruotare (che può cambiare in funzione della frequenza di alimentazione ed in base al numero delle coppie di poli del motore elettrico) ed in base al lubrificante scelto. In questo caso il valore di temperatura massima raggiunta è importante per la scelta della gabbia. Per fare un esempio, i cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono infatti disponibili in esecuzione “standard”, con gabbia in poliammide 6,6 rinforzata con 25% di fibra di vetro, oppure con gabbie metalliche (acciaio stampato o bronzo massiccio) per temperature di esercizio superiori ai 120°C e per condizioni di impiego gravose.

Una volta individuata la temperatura a regime, è stata successivamente stimata la differenza di temperatura fra anello interno ed anello esterno del cuscinetto per fornire la classe di gioco radiale interno più idonea (CN, C3, C4,….), al fine di scongiurare fenomeni di precarico e di perdita di prestazioni della macchina.

Ma la collaborazione tecnica fra OLI e SKF, va oltre la selezione dei cuscinetti. Infatti, la SKF è in grado di consigliare il lubrificante più idoneo ed il programma di manutenzione corretto al fine di garantire
sempre le condizioni di funzionamento ideali per il raggiungimento della durata teorica a fatica calcolata per il cuscinetto in fase di progettazione della macchina.

La scelta di equipaggiare le proprie applicazioni con i cuscinetti SKF conferma ancora una volta la precisa volontà di OLI S.p.A. di puntare in alto nella scala della qualità.

Una collaborazione nata sotto il segno dell’eccellenza, sia OLI che SKF infatti competono sui mercati internazionali puntando su elevati standard qualitativi.