E’ nato un nuovo acciaio
La Ovako Steel ha realizzato un nuovo acciaio, denominato Ovahyd 650, ideale per la costruzione di componenti idraulici sottoposti a forti sollecitazioni, quali, ad esempio, cilindri e steli di stantuffi. Il nuovo acciaio consente la produzione di componenti con peso strutturale inferiore, senza penalizzare resistenza e sicurezza.
La Ovako Steel ha realizzato un nuovo acciaio, denominato Ovahyd 650, ideale per la costruzione di componenti idraulici sottoposti a forti sollecitazioni, quali, ad esempio, cilindri e steli di stantuffi. Il nuovo acciaio consente la produzione di componenti con peso strutturale inferiore, senza penalizzare resistenza e sicurezza.
Ovahyd 650 è una lega di acciaio a basso tenore di carbonio contenente cromo, molibdeno, nichelio e vanadio, con carico di snervamento di 650 Mpa e una buona resilienza fino a -40° C. Si tratta di un acciaio isotropico, ossia con caratte-ristiche uniformi in tutte le direzioni, la cui elevata resistenza a fatica, ottenuta in parte grazie all’elevata purezza, lo rende parti-colarmente adatto per la cromatura dura.
L’Ovahyd 650 rappresenta una nuova generazione di acciai studiati appositamente per l’industria dei componenti idraulici.