Eaton e SKF – Una lunga part­ner­ship

Eaton nel mondo

Contenuto correlato

Eaton nel mondo

Con un fatturato di 12.4 miliardi di dollari nel 2006, la Eaton Corporation è un’azienda manifatturiera di prodotti industriali diversificati. Fondata nel 1912 a Cleveland, negli Stati Uniti, l’azienda americana conta circa 56.000 dipendenti e vende i propri prodotti in più di 125 paesi. La Eaton® è suddivisa in quattro gruppi principali: Automotive, Fluid Power, Electrical
e Truck.

La multinazionale americana è leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e componenti idraulici per applicazioni mobili, industriali e per aerei; fornisce inoltre impianti elettrici per le trasmissioni di potenza, prodotti e servizi per l’automazione industriale. In campo Automotive, vende componenti per compressori, valvole, teste cilindro, differenziali, sensori e punterie meccaniche, mentre nel settore Truck sviluppa comandi, sistemi anti collisione e trasmissioni per autocarri che consentono risparmio di combustibile e sicurezza.

Eaton e SKF

In Italia la Eaton Automotive è presente con 4 stabilimenti tra cui quello di Massa, attualmente parte dell’Engine Air Management System Operation (EAMO), fondato nel 1985 con una joint venture al 50% fra la Eaton e la SKF allo scopo di unire la conoscenza nella costruzione di punterie meccaniche (SKF) e di punterie idrauliche (Eaton), per un reciproco vantaggio nell’acquisire una posizione predominante sul mercato europeo degli attuatori valvola.

Oggi, la EAMO non è presente solo in territorio italiano, ma produce in altri stabilimenti nel mondo con numerose tipologie di prodotto tra cui: Hydraulic Buckets, Mechanical Tappets, Shimless graded tappets, Shims, Minilash adjuster e Roller Rocker arm. L’obiettivo più importante dell’azienda è quello di raggiungere la massima soddisfazione del Cliente attraverso spedizioni nei tempi previsti, massima qualità dei prodotti e un prezzo concorrenziale (concetti base della filosofia Eaton).

Ma quali sono i vantaggi che l’azienda americana riscontra nel collaborare con SKF?

Secondo Umberto Nicoli, del reparto dell’ingegneria del prodotto alla Eaton di Massa, esistono diversi aspetti positivi: “Da anni apprezziamo la competenza specifica della SKF nei prodotti che ci fornisce e la flessibilità che ci dimostra come fornitore e partner. La reciproca fiducia è consolidata anche da un buon livello di rapporti tra le persone che interagiscono nelle nostre due multinazionali”.

Un business costante nel tempo

Le forniture della SKF, divisione Automotive – Electrical and Two Wheelers Business Unit – a Eaton non avvengono più solamente per lo stabilimento italiano ma, come per aziende che affrontano il mercato in maniera globale, sono sviluppate anche per gli stabilimenti della Eaton in Messico, Polonia, Stati Uniti e Cina, con due prodotti principali: gli estrusi grezzi, utilizzati dalla EAMO per ottenere gli Hydraulic Buckets, i Mechanical Tappets e gli anelli finiti per realizzare i Roller Rocker Arm, che nel 2007 hanno raggiunto un volume di 38 milioni di pezzi in un anno.

Attualmente i prodotti per la Eaton vengono realizzati dalla SKF di Cassino che dispone di un’area e di una linea di produzione dedicata a queste due soluzioni. Lo sviluppo dell’attività SKF-Eaton è focalizzato su questo business con l’obiettivo di giungere col tempo alla fornitura completa del Roller per Cam Follower.

Per il futuro, secondo le evoluzioni del mercato sia della Eaton sia della SKF come suo fornitore partner, si renderanno necessarie strategie comuni per mantenere i propri obiettivi di eccellenza su prodotto e servizio. “Certo, col tempo gli scenari futuri potrebbero cambiare”, sostiene Fausto Baracca, Product Engineering di EAMO. “Lo sviluppo tecnologico conduce all’evoluzione dei motori e alla produzione di soluzioni alternative al petrolio, come l’utilizzo dell’idrogeno. Esistono già sul mercato vetture a idrogeno e anche per questo i prodotti Eaton dovranno col tempo adeguarsi ai cambiamenti”.

Eaton e l’ambiente

Proprio per la sua presenza globale, la Eaton è attenta alla salvaguardia dell’ambiente. Già agli inizi del 1997, Massa fu il primo fra tutti gli stabilimenti della Corporation ad ottenere la Certificazione ISO 14001 relativamente al proprio Sistema di Gestione Ambientale. La Eaton è infatti un’azienda estremamente sensibile al rispetto del territorio e particolarmente attenta alle regole di sicurezza.

Il sistema integrato Ambiente e Sicurezza ha spinto la Eaton Corporation a promuovere campagne di sensibilizzazione relative a tematiche ambientali e alla sicurezza, aiutando i propri fornitori a migliorare le attività e gli standard di gestione della salute, sicurezza e ambiente.

“Oggi il cliente pretende molto di più rispetto al passato. Sono state imposte norme a livello europeo sulle emissioni di Gas prodotto nell’aria che hanno portato a cambiamenti anche a livello tecnico, come sui motori”, commenta l’Ingegnere Nicoli. Tra gli obiettivi del gruppo Eaton ci sono la riduzione del 23% degli infortuni, la riduzione del 3% dei gas serra, la riduzione della produzione di rifiuti del 5% e una riduzione annuale dei consumi di acqua del 5%.

Ulteriori informazioni sul sito www.eaton.com.