EF­FI­CIEN­ZA ENER­GE­TI­CA ANCHE IN…FON­DE­RIA

Contenuto correlato

Piena collaborazione con la ISGEV, società elettromeccanica impegnata nella progettazione e costruzione di motori elettrici.

La ditta ISGEV S.p.A. è una società elettromeccanica di proprietà dei fratelli Gianbattista e Giancarlo Dalli Cani, nel comune di Arzignano (VI), che progetta e costruisce motori elettrici dal 1948 e – grazie a mirati ed incessanti investimenti nelle tecniche di produzione, nella ricerca e nell’innovazione – è caratterizzata da una continua crescita nei mercati nazionali ed internazionali.

Trova, infatti, piena rispondenza, a questa importante e vincente politica aziendale, la nuova fonderia per ghisa grigia e speciale, in corso di realizzazione a fianco dell’esistente stabilimento, che sarà pronta alla fine del 2009. La proprietà, sensibile da sempre ai temi ambientali, ha voluto in primo luogo dotare la nuova struttura di particolari impianti e dispositivi per minimizzare l’impatto ambientale.

Il nuovo complesso è quindi una pietra miliare nell’ambito dell’innovazione tecnologica e dell’automazione.

Grazie ai due forni fusori elettrici a media frequenza da 5000 kg, all’impianto automatico di formatura ed alla verifica in tempo reale della qualità della ghisa prodotta, ISGEV è in grado di cambiarne la composizione strutturale ogni 50 minuti potendo così servire sia i propri fabbisogni, sia quelli di un’ampia clientela esterna.

ISGEV si rivela così un fornitore ed un partner affidabile nella progettazione e realizzazione di motori elettrici adatti ad impieghi gravosi.

Parte del suo ufficio tecnico è costantemente impegnato in progetti di ricerca e sviluppo, oltre che a fornire il supporto e l’assistenza ingegneristica alle numerose aziende esterne che vi trovano un ambiente tecnico e una struttura ideale per lo studio, il perfezionamento e la verifica dei loro prodotti.

Tutte queste caratteristiche, assolutamente in linea con le strategie SKF, hanno fatto di ISGEV un partner ideale per confrontare tecnicamente risultati sul campo di prodotti innovativi e rivoluzionari come
i nuovi cuscinetti E2 a basso attrito e ridotto impatto ambientale.

In accordo con il Servizio Application Engineering SKF ISGEV ha svolto nel proprio laboratorio alcuni test comparativi su motori destinati al settore siderurgico mettendo a confronto le prestazioni dei cuscinetti di nuova generazione E2 con lo standard attuale per alte temperature.

A titolo esemplificativo del lavoro svolto, i grafici di fig. 1 e fig. 2 illustrano una comparazione tra i cuscinetti SKF in esecuzione E2.6312-2ZC3 con cuscinetti standard serie SKF explorer 6312-2ZC3WT allestiti in un motore serie MEC200. Con opportuni accorgimenti sono state considerate le sole perdite per attrito del motore, separandole dalle altre di natura elettrica e ferromagnetica.

Le curve illustrano, nei due diagrammi, rispettivamente le perdite meccaniche ed il tempo di arresto alla rotazione del motore in prova, entrambe espresse in funzione della velocità di rotazione misurata in giri al minuto. (Fig 1 + 2)

Le prove hanno dimostrato una notevole riduzione dell’attrito volvente, a netto vantaggio della serie E2, che è quindi fortemente deputata a dare un sensibile contributo nell’ambito del risparmio energetico, trovando così impiego ideale nei motori elettrici ad alta efficienza. Inoltre, aspetti non secondari sono l’abbassamento della temperatura d’esercizio dei cuscinetti E2, la maggiore durata del grasso lubrificante e la minore usura per l’aumentata scorrevolezza, con conseguente incremento dell’affidabilità e della vita utile. Sono così ovviamente prolungati anche gli intervalli di tempo per le manutenzioni.

Per quanto riguarda l’attività produttiva in generale, la ditta ISGEV è certificata e omologata da tutti gli enti nazionali ed internazionali UNI ISO 9002, IRIS, CSA, CESI, UL e RINA, ciò garantisce un prodotto che è il frutto di una lunga esperienza progettuale esecutiva e funzionale, oltre che dalla continua ricerca tecnologica.

Per quanto riguarda l’attività produttiva in generale ISGEV è strutturata per soddisfare le richieste di motori speciali in varie tipologie, monofase, trifase, antideflagranti, in esecuzione per alta temperatura e alta velocità in particolare per i settori Tessile e Ferroviario, settore nei quali la riduzione della coppia d’attrito e minor consumo di energia ottenibili con l’utilizzo dei cuscinetti esecuzione E2, possono essere la vincente proposta commerciale.

Un eccellente esempio di come una vera partnership, basata su condivisione e trasparenza, può trasformarsi per cliente e fornitore in potenziamento di conoscenza e ampliate possibilità di business.