Grandi idee
In occasione della Fiera di Hannover del 2003 in aprile, sono stati presentati svariati esempi di idee trasformate in soluzioni concrete, destinate a condizioni reali nella siderurgia e nell’edilizia.
In occasione della Fiera di Hannover del 2003 in aprile, sono stati presentati svariati esempi di idee trasformate in soluzioni concrete, destinate a condizioni reali nella siderurgia e nell’edilizia.
La prima di queste innovazioni progettate e realizzate dalla SKF è SKF ConRo, un’unità rullo completamente protetta e senza esigenze di lubrificazione per uso in macchine da colata continua.
ConRo è destinata a funzionare senza ulteriori ingrassaggi in condizioni estreme come quelle della siderurgia.
Si tratta di applicazioni caratterizzate da carichi elevati, velocità estremamente ridotte, temperature molto alte, esposizione continua all’acqua di raffreddamento e atmosfera satura di vapore.
Tra i vantaggi dimostrati dall’unità SKF ConRo figurano ridotti costi di produzione, minore manutenzione, riduzione del volume di rifiuti a rischio, sistemi semplificati per la depurazione dell’acqua e meno arresti della produzione.
Inoltre, l’unità consente una maggiore qualità della produzione ed un ridotto impatto sull’ambiente, perché, non presentando la necessità di cambiare il grasso, evita il problema del suo smaltimento.
Assieme al sistema ConRo (ma anche con altri sistemi) si può utilizzare un nuovo sistema di monitoraggio dei carichi e delle temperature nelle macchine per colata continua, denominato SKF ConRo Analyst.
Si tratta di un primo passo verso il monitoraggio completo del processo di colata e fornisce informazioni che permetteranno agli operatori di eseguire correzioni mentre il processo è in corso, riducendo il numero delle fermate ed aumentando la produttività.