ICOS™ a caccia di carote!
L’A.C.P. s.r.l. di Ispica (RG) ha un’esperienza trentennale nella produzione di macchine agricole ed è specializzata in particolare nella costruzione di machine per la raccolta delle carote. Questo tipo di coltura ha necessità ed esigenze molto particolari, quindi richiede attrezzature appositamente studiate e create per riprodurre i gesti tradizionali del contadino che cura e raccoglie il frutto nel pieno rispetto della natura. Per una raccolta più rapida ed efficiente, nascono le macchine A.C.P. mono e multifila che garantiscono un raccolto integro e sano alla massima velocità ed affidabilità operativa.
ICOS™ SKF scende in campo… un campo di carote, per la precisione! Dalla Sicilia arriva quest’applicazione innovative che coniuga la tecnologia più avanzata con la tradizione agricola locale. L’A.C.P. s.r.l. di Ispica (RG) ha un’esperienza trentennale nella produzione di macchine agricole ed è specializzata in particolare nella costruzione di machine per la raccolta delle carote. Questo tipo di coltura ha necessità ed esigenze molto particolari, quindi richiede attrezzature appositamente studiate e create per riprodurre i gesti tradizionali del contadino che cura e raccoglie il frutto nel pieno rispetto della natura. Per una raccolta più rapida ed efficiente, nascono le macchine A.C.P. mono e multifila che garantiscono un raccolto integro e sano alla massima velocità ed affidabilità operativa.
ICOS™ SKF scende in campo… un campo di carote, per la precisione! Dalla Sicilia arriva quest’applicazione innovative che coniuga la tecnologia più avanzata con la tradizione agricola locale.
L’A.C.P. s.r.l. di Ispica (RG) ha un’esperienza trentennale nella produzione di macchine agricole ed è specializzata in particolare nella costruzione di machine per la raccolta delle carote. Questo tipo di coltura ha necessità ed esigenze molto particolari, quindi richiede attrezzature appositamente studiate e create per riprodurre i gesti tradizionali del contadino che cura e raccoglie il frutto nel pieno rispetto della natura. Per una raccolta più rapida ed efficiente, nascono le macchine A.C.P. mono e multifila che garantiscono un raccolto integro e sano alla massima velocità ed affidabilità operativa.
Il punto di forza nella progettazione di una macchina è rappresentato dall’affidabilità e dalla continuità lavorativa in qualsiasi condizione. Un fermo macchina inatteso può risultare molto costoso, sia in termini di mancata prestazione, sia in termini di recupero della produzione. Il prodotto giunto a maturazione deve essere raccolto comunque, ed il guasto della macchina in campo è oltremodo deleterio, in quanto si dovrebbe ricorrere, in alternativa, alla raccolta manuale, con costi decisamente alti ed antieconomici dal punto di vista aziendale.
I tecnici dell’A.C.P. s.r.l. dopo aver effettuato una serie di test, hanno deciso, per un insieme di motivi, di scegliere l’affidabilità per le loro macchine: i cuscinetti SKF della gamma ICOS™.
Gli ICOS™ uniscono la qualità del cuscinetto SKF radiale rigido a sfere alla tecnologia della tenuta speciale CR in un prodotto unico che offre importanti vantaggi in termini di spazio, peso e costi.
Ottima tenuta:
Labbro radiale con molla di mantenimento e profilo ottimizzato ad onda sull’anello interno. Se necessario si possono anche creare zone “stagne” utilizzando due ICOS™ contrapposti: lo spazio tra i due cuscinetti rimane protetto da entrambi i lati e funge da riserva di lubrificante pulito per una vita operativa ancora maggiore.
Dimensioni contenute:
Il profilo della tenuta speciale ICOS™ è di poco più grande del cuscinetto standard ma permette di risparmiare l’ingombro di una guarnizione aggiuntiva stand-alone. Secondo il tipo di applicazione, si può risparmiare fino al 45% di spazio, realizzando un complessivo più semplice e di facile installazione.
Semplicità di montaggio:
Un componente integrato, dunque una sola operazione di montaggio!
Riduzione costi:
ICOS™ permette di ridurre I costi di montaggio e di eliminare le lavorazioni di precisione per creare la superficie di scorrimento del labbro poiché questo agisce sul bordo dell’anello interno del cuscinetto stesso, un vantaggio anche di semplicità costruttiva!
I cuscinetti ICOS™ rappresentano il cuore tecnologico della macchina e sono applicati in gran numero nei meccanismi interni che puliscono le carote appena estratte dal terreno e ne asportano il colletto. È facile immaginare le condizioni in cui lavorano questi componenti, ma velocità, elevata contaminazione e prestazioni richieste non spaventano certo gli ICOS™, che sono in grado di garantire ottime performance anche in condizioni estreme.
Chi ha un po’ di esperienza di giardinaggio, chi ha il police verde per gli ortaggi, saprà che le carote prediligono un terreno morbido, friabile e sabbioso.
Chi invece ne sa qualcosa di cuscinetti sa quanto questi detestino sabbia e affini, salvo gli ICOS™ naturalmente!
Grazie al fatto che la tenuta lavora su una superficie molto precisa ed alla forma sinusoidale del labbro, anche le contaminazioni più fini possono essere escluse dalla zona di lavoro dei corpi volventi, mentre il lubrificante viene trattenuto all’interno, dove può svolgere al meglio la sua funzione senza venire in contatto con particelle esterne.
È questa la caratteristica chiave che rende i cuscinetti ICOS™ la migliore scelta per le applicazioni del settore agricolo in cui il rischio di contaminazione è elevato.
“Fit’n Forget” è un po’ il motto degli ICOS™, ed è proprio ciò che richiedono i clienti ad A.C.P. quando pensano alle proprie coltivazioni: vogliono potersi dimenticare della manutenzione dei componenti singoli, anche di quelli vitali per la macchina, per dedicarsi esclusivamente al proprio lavoro; portare le bontà della natura in tavola!