Il sistema autoallineante SKF: La soluzione ideale per le dilatazioni termiche rilevanti
P.M.T. Italia sceglie SKF per i cuscinetti di un cilindro Yankee.La P.M.T. Italia opera nel settore della costruzione di macchine per cartiere. Nata nel 1938 come “Officine Meccaniche Poccardi di Pinerolo”, divenuta in seguito all’acquisizione da parte del gruppo americano “Beloit Corporation” leader di mercato per oltre 40 anni, “Beloit Italia S.p.A.”, nel novembre 2000, prende vita la P.M.T. Italia. L’acquisizione del il know-how della Beloit, permette all’azienda di offrire prodotti di alto livello, ad elevato contenuto tecnologico.
P.M.T. Italia sceglie SKF per i cuscinetti di un cilindro Yankee.La P.M.T. Italia opera nel settore della costruzione di macchine per cartiere. Nata nel 1938 come “Officine Meccaniche Poccardi di Pinerolo”, divenuta in seguito all’acquisizione da parte del gruppo americano “Beloit Corporation” leader di mercato per oltre 40 anni, “Beloit Italia S.p.A.”, nel novembre 2000, prende vita la P.M.T. Italia. L’acquisizione del il know-how della Beloit, permette all’azienda di offrire prodotti di alto livello, ad elevato contenuto tecnologico.
Lo stabilimento di produzione della P.M.T. è situato a Pinerolo, località in provincia di Torino prossima alla zona che sarà teatro delle Olimpiadi invernali del 2006. I prodotti della P.M.T. sono caratterizzati da qualità e tecnologia elevate, in particolare la nuova gamma, completamente ridisegnata, di macchinari per la produzione di tutti i tipi di carta e per tutte le velocità operative. La grande esperienza maturata in questo settore applicativo permette all’azienda di offrire ai clienti impianti chiavi in mano ed assistenza tecnica presso le loro sedi, nonché altri servizi come rettifica ed equilibratura, i quali possono essere offerti anche ad altri comparti industriali.
Un settore di attività molto importante per la P.M.T. è quello delle macchine per carte TISSUE, cioè carte per usi igienico-sanitari, quali asciugatutto, fazzolettini, tovaglioli e carta igienica. Queste macchine si distinguono dalle altre principalmente perché hanno un unico, grande, cilindro essiccatore, denominato “monolucido” o, per gli addetti del settore, “Yankee Dryer”.
La sua funzione è rimuovere parte dell’acqua ancora presente nella carta dopo la fase di formazione e di pressatura. Ciò avviene riscaldando il cilindro con vapore in pressione fino a temperature intorno ai 180 °C, ottenendo così una rapida evaporazione dell’acqua.
Al fine di ottimizzare le prestazioni di un cilindro yankee destinato ad una cartiera in Germania e per studiare le condizioni applicative dei cuscinetti per tale cilindro., si è sviluppata una proficua collaborazione tecnica tra la P.M.T. Italia e la SKF.
Il suddetto cilindro ha dimensioni ragguardevoli: un diametro di 5,5 m ed una larghezza di tavola di 6 m, con un peso totale di circa 160 tonnellate.
La dilatazione termica del mantello in senso assiale, dovuta alla temperatura del vapore all’interno, ha indirizzato la scelta dei cuscinetti verso il sistema “autoallineante” SKF.
Il pacchetto completo consiste in un cuscinetto orientabile a rulli sul lato comando, dove sono collocati i motori dell’azionamento, ed un cuscinetto toroidale a rulli CARB sul lato opposto, detto anche lato servizio. Entrambi i cuscinetti hanno dimensioni notevoli, con un diametro esterno di 980 mm.
Utilizzando questo sistema collaudato, si garantisce la minor resistenza possibile alle dilatazioni assiali con conseguente distribuzione ottimale dei carichi, raggiungendo così le migliori condizioni operative possibili.
La collaborazione tra l’Ingegneria dell’Applicazione SKF ed i tecnici di P.M.T. Italia ha consentito di sviluppare in modo completo la soluzione. Grazie alla grande esperienza maturata presso gli utilizzatori di cuscinetti nell’ambito della produzione della carta, la SKF è in grado di fornire a tali costruttori tutti i dati necessari per ottimizzarne l’applicazione, fornendo inoltre la supervisione al montaggio e collaborando ad una corretta progettazione del sistema di lubrificazione.
Il sistema autoallineante della SKF scelto dalla P.M.T. Italia testimonia la continua collaborazione tra le due Aziende, finalizzata allo studio di nuove soluzioni tecnicamente all’avanguardia, che possano consentire ad entrambe di posizionarsi ai massimi livelli di affidabilità nella costruzione di macchine per la fabbricazione della carta.