Industria alimentare ed ambienti aggressivi: una risposta in più!

Si evidenzia come uno dei fenomeni più importanti di questi ultimi anni; in tutto il mondo i consumatori richiedono prodotti alimentari di qualità sempre crescente e sono, se possibile, ancora più attenti ed esigenti. Allo stesso modo l’industria operante in questo settore è altamente ricettiva verso l’innovazione e la qualità come risposta coerente ad un mercato in crescita sia sotto l’aspetto qualitativo che della domanda. L’Italia è proprio al centro di questo crescente interesse, ed alle aziende italiane è rivolta l’attenzione degli operatori degli altri paesi anche in merito alle tecnologie impiegate nel settore.

Contenuto correlato

Si evidenzia come uno dei fenomeni più importanti di questi ultimi anni; in tutto il mondo i consumatori richiedono prodotti alimentari di qualità sempre crescente e sono, se possibile, ancora più attenti ed esigenti. Allo stesso modo l’industria operante in questo settore è altamente ricettiva verso l’innovazione e la qualità come risposta coerente ad un mercato in crescita sia sotto l’aspetto qualitativo che della domanda. L’Italia è proprio al centro di questo crescente interesse, ed alle aziende italiane è rivolta l’attenzione degli operatori degli altri paesi anche in merito alle tecnologie impiegate nel settore.

   E’ in questo ambiente così stimolante che SKF vuole offrire una soluzione in più alle aziende nell’ambito dei cuscinetti resistenti alla corrosione.
   La Divisione Y produce da anni i noti cuscinetti in acciaio inossidabile che uniscono ad un sistema di schermi di prestazioni superiori alcune caratteristiche appositamente sviluppate per il settore del food-processing quali:

  • lubrificazione con grasso compatibile con gli alimenti (approvato dalla americana USDA con grado H1),
  • schermi e centrifugatori in acciaio inossidabile
  • tenute in mescola food compatibile
  • fissaggio sull’albero a mezzo brugole anch’esse inox

Gli acciai con cui questi cuscinetti sono realizzati e le caratteristiche sopra elencate rendono la gamma conforme al D.M. 21/03/73.
   A questa tipologia di prodotti per l’industria alimentare ed ambienti aggressivi SKF affianca una serie di cuscinetti zincati con parti in acciaio inossidabile denominati «VE495».
   Gli anelli dei cuscinetti sono protetti dalla corrosione tramite una zincatura che ha superato i test in camera salina secondo DIN 50907; una prestazione in grado di assicurare continuità ai processi tra i più esigenti.
   Anche questa gamma è ottimizzata per impieghi nel settore alimentare; quindi grasso, brugole, schermi e centrifugatori impiegati sono dello stesso tipo utilizzato nella produzione della versione inossidabile.
Paolo Petrucci
  
SKF, Y-Units
  
Tel.011/9852033
  
paolo.petrucci@skf.com