Intervento rapido
La SKF Machine Support ha eseguito con successo un’operazione di allineamento sulla più grande nave da carico del mondo, la Berge Stahl da 360.000 tonnellate. La nave misura 343 metri di lunghezza, 65 metri di larghezza e può caricare fino a 360.000 tonnellate di minerale di ferro.
La SKF Machine Support ha eseguito con successo un’operazione di allineamento sulla più grande nave da carico del mondo, la Berge Stahl da 360.000 tonnellate. La nave misura 343 metri di lunghezza, 65 metri di larghezza e può caricare fino a 360.000 tonnellate di minerale di ferro.
L’operazione è stata condotta nel porto di Rotterdam, l’unico in Europa a poter consentire l’accesso di una nave con 23 metri di pescaggio.
Machine Support è stata convocata per eseguire l’allineamento dell’astuccio di poppa sulla nave monoelica azionata da un motore Hyundai-MAN a bassa velocità, da 27.000 cavalli. L’operazione si è svolta in un solo giorno per consentire il ritorno della nave al porto di carico in Brasile.