Investimento per aumentare la capacità produttiva
La SKF ha investito circa 40 milioni di euro nelle sue strutture di Göteborg, in Svezia, per aumentare ulteriormente la capacità produttiva. L’investimento comprende una nuova linea di produzione per cuscinetti di grandi dimensioni, un nuovo impianto per il trattamento a caldo di componenti per la nuova linea di produzione e nuove attrezzature per la produzione di corpi volventi.
La SKF ha investito circa 40 milioni di euro nelle sue strutture di Göteborg, in Svezia, per aumentare ulteriormente la capacità produttiva. L’investimento comprende una nuova linea di produzione per cuscinetti di grandi dimensioni, un nuovo impianto per il trattamento a caldo di componenti per la nuova linea di produzione e nuove attrezzature per la produzione di corpi volventi.
Lo stabilimento SKF di Göteborg fornisce prodotti all’industria mineraria,
dell’energia, della carta, oltre ad altri settori. Grazie al forte sviluppo delle vendite, negli ultimi anni il volume di produzione è cresciuto notevolmente.
La nuova linea di produzione per cuscinetti di grandi dimensioni, che si prevede entrerà in funzione nel corso del 2010, servirà principalmente il mercato europeo.
Il nuovo investimento implica l’impiego di ulteriori 40 persone nello stabilimento di Göteborg. Sono inoltre previste numerose misure atte a rendere la produzione più efficiente dal punto di vista energetico.
Questa nuova iniziativa si aggiunge all’investimento annunciato nel febbraio 2007, finalizzato anch’esso a incrementare la produzione. La costruzione e l’installazione dei nuovi impianti sono in corso e si prevede che saranno ultimate entro la fine del 2008.