Benvenuti nella casa della CONOSCENZA
A Moncalieri, alle porte di Torino, è operativa la nuova sede della SKF Solution Factory Italy, la punta di diamante della conoscenza ingegneristica SKF.
La SKF Solution Factory Italy è una struttura flessibile, vicina alle esigenze di competitività e rapidità del mercato. Oltre 30 tecnici e ingegneri SKF sono oggi pronti ad accogliere i clienti all’interno della nuova sede, che con i suoi 1.350 metri quadri di area espositiva, 1.200 metri quadri di uffici e 3.000 metri quadri di officina rappresenta un’eccellenza tecnologica nel panorama produttivo nazionale. La Solution Factory opera con un’approfondita ricerca nell’organizzazione delle strategie di manutenzione.
L’approccio SKF si basa su un programma di manutenzione predittiva e proattiva, che permette di ridurre sensibilmente le fermate non programmate e incrementare il tempo operativo disponibile.
L’adozione della corretta strategia di manutenzione è il punto di partenza per migliorare l’affidabilità degli impianti: in questa direzione la SKF Solution Factory propone contratti di service basati su obiettivi condivisi con il cliente.
Il punto di partenza è un assessment che consente di formulare un piano di lavoro dettagliato e una proposta di contratto. Viene successivamente effettuata un’analisi del livello di competenza delle risorse, a cui fa seguito un technical assessment che permette di individuare i problemi e fornire nuove soluzioni ingegneristiche e un audit del processo di gestione. In questo modo la SKF Solution Factory è in grado di offrire al cliente un contratto di service interamente customizzato sulla base delle esigenze di produzione.
A supporto della strategia manutentiva della Solution Factory si inserisce il programma CMP – Certified Maintenance Partner – sviluppato da SKF per offrire un servizio di altissima qualità su tutto il territorio nazionale. Il programma CMP è dedicato ai Concessionari Autorizzati SKF, che vengono formati con un’attività specifica di training per offrire ai propri clienti servizi nell’ambito della manutenzione come analisi vibrazionale, bilanciamento e allineamento.
All’interno della SKF Solution Factory Italy opera inoltre il Driveline Service Center, specializzato nella revisione e reingegnerizzazione di motori elettrici e riduttori industriali.
I servizi offerti dal Driveline Service Center integrano competenze di processo, di progettazione e di reverse engineering, e sono in grado di migliorare l’affidabilità della macchina, incrementando in questo modo le ore di esercizio e diminuendo il numero annuale di ore di fermo: in questo modo si produce meglio e di più.
È possibile prolungare in maniera sensibile la durata di un cuscinetto? La risposta è positiva, grazie ai servizi di rilavorazione SKF; possono infatti essere effettuate operazioni di reworking su cuscinetti e componenti con ordine di grandezza superiore ai 200 mm, con l’obiettivo di aumentare la durata e ridurre i costi di servizio.
All’interno della SKF Solution Factory è presente un centro dedicato al ricondizionamento, dove sono possibili più livelli di rilavorazione a seconda delle condizioni del cuscinetto.
Lo Spindle Service è infine il centro della Solution Factory SKF dedicato alla revisione e reingegnerizzazione di mandrini e elettromandrini. Il centro opera secondo un processo standardizzato in tutte le sue fasi operative a partire dal primo contatto con il cliente.
La revisione ha inizio con un’analisi della componentistica meccanica ed elettronica, cui segue lo smontaggio del mandrino; si procede quindi con il ripristino delle geometrie, il dimensionamento delle sedi cuscinetti e il bilanciamento delle parti rotanti. A questo punto il mandrino viene inviato all’unità di lavaggio e si procede all’assemblaggio delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche.
Dopo i controlli sulle geometrie si passa alle operazioni di rodaggio e test, per giungere infine all’unità di verifica delle vibrazioni al termine della quale il mandrino è finalmente pronto per essere consegnato al cliente.