La manutenzione pro-attiva
La formazione del personale per un aumento dell’affidabilità e dell’efficienza degli impianti: la manutenzione pro-attivaProduttori e costruttori ogni giorno sono soggetti ad enormi pressioni per fornire la migliore qualità al minimo costo. Per raggiungere tale scopo l’affidabilità e l’efficienza del macchinario sono diventate estremamente importanti.
Mantenere le attuali macchine aumentandone le prestazioni e, nel contempo, l’affidabilità non è un compito semplice. Per di più il personale dedicato è in costante diminuzione, mentre una corretta installazione e manutenzione sono assolutamente essenziali.
La SKF, grazie alla vasta esperienza acquisita nel campo degli organi rotanti, ha quindi sviluppato un’offerta completa di corsi di formazione con l’obiettivo di fornire le necessarie informazioni per la soluzione o la rimozione dei possibili problemi e, conseguentemente per aumentare l’affidabilità delle macchine e la produttività degli impianti.
Alcuni di questi corsi affrontano le tecnologie più avanzate in campo manutentivo e comportano l’utilizzo di strumentazione altamente sofisticata, altri, «tradizionali», coprono gli argomenti base per un corretto utilizzo dei cuscinetti.
In particolare è possibile identificare diversi gruppi in funzione dell’argomento e degli obiettivi principali.
I cuscinetti
In questo tipo di corsi viene data particolare enfasi al miglioramento delle prestazioni dei cuscinetti, che ovviamente hanno un impatto diretto sul macchinario rotante sul quale sono montati. In corsi che vanno da uno a tre giorni si esaminano le tipologie di cuscinetti e loro caratteristiche, il dimensionamento e il calcolo della durata, la lubrificazione ed il montaggio con le diverse tecniche esistenti.
Allineamento
Una delle cause principali di rottura del macchinario rotante è il disallineamento tra i vari organi, che comporta sempre un aumento delle sollecitazioni e del consumo energetico. Vengono affrontati i principi teorici sui metodi di allineamento integrandoli con prove pratiche che prevedono l’utilizzo di strumentazione a tecnologia laser.
La manutenzione predittiva
L’attenzione è posta sugli strumenti ed i sistemi informatici per la gestione delle operazioni di manutenzione. L’obiettivo è fornire le informazioni necessarie per determinare le condizioni del macchinario mediante l’analisi vibrazionale e con diverse metodologie di elaborazione del segnale.
Inoltre esiste un corso specifico sul bilanciamento sul campo dei rotori, operazione che consente un risparmio di tempo e costi rispetto ai metodi tradizionali di equilibratura e permette di risolvere un’altra principale causa di danneggiamento delle macchine.
Grazie all’integrazione dei concetti precedentemente espressi con le più recenti teorie e tecnologie nell’ambito manutentivo, la SKF ha preparato un corso specifico dal titolo «La manutenzione pro-attiva». In questo corso viene posta particolare attenzione sulle tecniche di analisi e controllo del macchinario rotante, sulle metodologie di prevenzione e ricerca delle cause di guasto e sulla formulazione di programmi di miglioramento dell’affidabilità degli impianti.
La strada per aumentare la redditività degli impianti è aperta, saremo felici di percorrerla insieme.
Stefano Abbà
SKF, Service Unit
Tel. 011/9852319
stefano.abbà@skf.com