LA PAOLI – un’azienda che corre a tempo di Pit Stop
Meno di sette secondi è il tempo medio per il cambio di quattro gomme durante un pit stop nelle gare di Formula Uno. Ma c’è chi riesce a sostituirle in meno di tre: è l’avvitatore Paoli.
Nata quasi 40 anni fa, la Dino Paoli S.r.l. è un’azienda leader nel settore della produzione di avvitatori pneumatici a impulso, utilizzati in diversi settori tra cui quello delle gare auto, moto e dell’industria italiana.
Ideato per soddisfare le esigenze di veicoli privati e industriali, l’avvitatore Paoli si è caratterizzato fin dal principio per le elevate prestazioni e l’attenzione al particolare tecnico. Dal 1975 la società di Reggio Emilia ha iniziato, infatti, a conquistare i primi team di Formula Uno raggiungendo, vent’anni più tardi, anche il motorsport statunitense in Formula Indy e Formula Cart.
La partnership con la SKF è iniziata nel 1968, durante i primi anni dalla nascita dell’azienda Paoli; da allora il rapporto di collaborazione e fiducia si è rafforzato e consolidato nel tempo, tanto che l’azienda acquista ogni anno 10.500 cuscinetti SKF radiali.
“La cooperazione tra le due aziende si basa anche e soprattutto sull’elevata qualità dei cuscinetti SKF, presenti su quasi tutti gli avvitatori Paoli della serie 6.000 e 16.000”, spiega Francesca Paoli, figlia del fondatore e membro del consiglio di amministrazione dell’azienda.
Grazie alle sue elevate prestazioni, l’avvitatore Paoli Pit Stop è in grado di avvitare un dado centrale di grandi dimensioni (fino a 90 mm) in meno di un secondo a una pressione di 20 bar. La velocità e l’elevata qualità dei suoi prodotti, ha permesso alla Dino Paoli di diventare fornitore di tutti i Team di Formula Uno, sviluppando soluzioni e prodotti sempre innovativi.
Oggi, la gamma di produzione degli avviatori di qualità industriale è la più ampia prodotta in Europa ed è utilizzata non solo nelle gare di Formula Uno, GP2, DTM, A1 GP, ma anche nella World Series by Renault, V8-Supercar e nelle scuderie delle specialità Endurance, GT, ALMS e Formula 3000.
Ma la Paoli non è un’azienda solo italiana; il 45% del fatturato viene realizzato all’estero: Europa, Australia, Giappone e Stati Uniti. Una società dalle dimensioni internazionali la cui sfida principale è fornire un servizio ‘a tempo di Pit Stop’ e proporre soluzioni tecniche sempre nuove, rapide e innovative.
Per maggiori informazioni sulla Paoli S.r.l. è possibile consultare il sito dell’azienda all’indirizzo web: www.dinopaoli.com