La SKF ac­qui­sta un’im­por­tan­te azien­da bri­tan­ni­ca di cu­sci­net­ti ma­gne­ti­ci

La SKF ha siglato un accordo con la società britannica Edwards Limited per l’acquisto della consociata S2M, azienda leader nella produzione di cuscinetti magnetici, nella quale la SKF detiene già il 12% del capitale azionario.

Contenuto correlato

La SKF ha siglato un accordo con la società britannica Edwards Limited per l’acquisto della consociata S2M, azienda leader nella produzione di cuscinetti magnetici, nella quale la SKF detiene già il 12% del capitale azionario.

La S2M, che ha sede a Vernon, in Francia, dove è anche situato lo stabilimento di produzione, ha vendite annue pari a circa 40 milioni di euro e dà lavoro a 200 persone.

La S2M ha concentrato la sua attenzione prevalentemente sul mercato europeo, in particolare su segmenti quali quelli delle pompe per il vuoto, dei piccoli compressori di aria e di gas, dei turboespansori e dei compressori per l’industria del petrolio e del gas.

“Questa è una tecnologia in rapida evoluzione, che negli ultimi anni ha superato la fase di sviluppo e ora viene considerata un’alternativa affidabile per alcune aree applicative emergenti. Stiamo muovendoci verso le tecnologie del domani e questa è certamente di grande interesse”, ha dichiarato Tom Johnstone President e CEO della SKF.

E’ del Gruppo SKF anche la canadese Revolve Inc., che costruisce cuscinetti magnetici. Con l’acquisizione della S2M si amplia la gamma SKF di questo tipo di prodotti e nello stesso tempo viene a integrarsi l’assortimento dei cuscinetti volventi. L’acquisizione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti.