Le unità mozzo ruota SKF montate sugli Erpici Breviglieri

La Breviglieri, marchio storico per la produzione di macchine agricole per la lavorazione del terreno, nasce nell’immediato dopoguerra in Italia nel cuore della Pianura Padana. Fondata da Oreste Breviglieri nel 1949 e caratterizzata fin dalla sua nascita da una forte matrice tecnica, si presenta oggi con una gamma di prodotti sempre piùampia, che comprende le zappatrici rotative, gli erpici rotanti, le sarchiatrici multiple, le trinciatrici e le seminatrici meccaniche e pneumatiche monogerme.

Contenuto correlato

La Breviglieri, marchio storico per la produzione di macchine agricole per la lavorazione del terreno, nasce nell’immediato dopoguerra in Italia nel cuore della Pianura Padana. Fondata da Oreste Breviglieri nel 1949 e caratterizzata fin dalla sua nascita da una forte matrice tecnica, si presenta oggi con una gamma di prodotti sempre piùampia, che comprende le zappatrici rotative, gli erpici rotanti, le sarchiatrici multiple, le trinciatrici e le seminatrici meccaniche e pneumatiche monogerme.

   Oltre alla forte e storica presenza sul mercato italiano, l’azienda esporta oggi i due terzi della produzione in piùdi 50 paesi del mondo.

   Situata a Nogara in provincia di Verona, la Breviglieri annovera, fra i suoi principali punti di forza, l’estrema flessibilità nella ricerca e l’ individuazione di soluzioni costruttive innovative atte a soddisfare le esigenze di un’agricoltura sempre piùattenta ad ottimizzare i costi di produzione.

   La ricerca costante in questa direzione ha permesso oggi a Breviglieri, grazie alla collaborazione con SKF, di presentare al mercato un sistema assolutamente innovativo per gli erpici rotanti di alta potenza fino a 350 HP.

   L’utilizzo, infatti, di una unità SKF a rulli conici preregistrati e con protezioni incorporate sui coltelli degli erpici, permette di ridurre drasticamente i componenti da assemblare con conseguenti semplificazioni in fase di montaggio (eliminazione del sistema di tenute e della regolazione del precarico) e di manutenzione . La compattezza, unita alla rigidezza di questa soluzione, consente da un lato di mantenere bassi gli assorbimenti di potenza del trattore e contemporaneamente permette un maggior sminuzzamento delle zolle.
Grazie a queste iniziative oggi Breviglieri può vantare una gamma di erpici rotanti assolutamente all’avanguardia che permettono all’agricoltore di ottenere un perfetto letto di semina e quindi una migliore produttività del raccolto.

   Semplicità di utilizzo ed estrema affidabilità anche in condizioni di lavoro estreme, ė uguale a maggior efficienza e maggior profitti: questi sono gli obiettivi che spingono Breviglieri a collaborare storicamente con fornitori strategici e assolutamente reputati come SKF per i cuscinetti, le tenute ed i grassi.
Stefano Urso   
Giovanni Balbo  
SKF, Service e Industrial Division  
Tel. 011/9852251  
Tel. 011/9852330  
stefano.urso@skf.com  
giovanni.balbo@skf.com