LEITNER : un futuro nel vento !
Leitner, azienda leader a livello mondiale nella produzione di impianti a fune, battipista e innevamento programmato, dopo tre anni di studi e un investimento complessivo di circa 8 milioni di Euro, si appresta a presentare al mercato il primo prototipo di generatore eolico. Il nuovo generatore LEITWIND sarà installato a Malles Venosta (BZ), in Val Venosta e avrà un’altezza di circa 60 metri, un diametro del rotore di 62 m., una potenza di 1,2 Megawatt e potrà produrre in questo sito, circa 1,4 milioni di Kilowattora, pari al consumo energetico di circa 300 famiglie.
Leitner, azienda leader a livello mondiale nella produzione di impianti a fune, battipista e innevamento programmato, dopo tre anni di studi e un investimento complessivo di circa 8 milioni di Euro, si appresta a presentare al mercato il primo prototipo di generatore eolico. Il nuovo generatore LEITWIND sarà installato a Malles Venosta (BZ), in Val Venosta e avrà un’altezza di circa 60 metri, un diametro del rotore di 62 m., una potenza di 1,2 Megawatt e potrà produrre in questo sito, circa 1,4 milioni di Kilowattora, pari al consumo energetico di circa 300 famiglie.
Partendo sempre dalla notevole esperienza degli impianti a fune, LEITNER ha sviluppato, con selezionati partners di alto livello, un progetto assolutamente innovativo di aerogeneratore che elimina il riduttore risultando così più silenzioso ed economico sia nella produzione che nella manutenzione. Il generatore è composto da una macchina sincrona a magneti permanenti che ha l’obiettivo di incrementare ulteriormente il rendimento meccanico, tenendo conto anche dell’assenza del riduttore. Sotto la spinta dell’amministratore delegato Michael Seeber la LEITNER ha imboccato da alcuni anni la strada da seguire produzioni innovative che differenzino e diversifichino l’attuale e storica attività. In questo modo il nostro cliente dimostra d’avere idee e strategie ben chiare per affrontare il futuro.
La SKF ha partecipato in questi tre anni a molte fasi del progetto con attenzione, condividendo le possibilità di sviluppo del nuovo generatore eolico, consolidando così il rapporto storico di collaborazione. L’accordo nato ha visto la realizzazione di calcoli avanzati, di consulenza tecnica mirata, lo sviluppo del supporto speciale del rotore, il relativo sistema di tenute, l’utilizzo di un lubrificante speciale per le applicazioni eoliche, la fornitura delle tre ralle per l’orientamento delle pale, il pacchetto Condition Monitoring per il controllo delle vibrazioni e non ultima l’assistenza specializzata al montaggio dei componenti strategici. A settembre, il generatore eolico è stato installato e per i prossimi due anni sarà continuamente monitorato, completando così la fase operativa della sperimentazione. Per la SKF significa mettere al servizio del cliente gli strumenti necessari per ottenere la sua completa soddisfazione e valore aggiunto a tutti i livelli, obiettivo indispensabile per la completa riuscita dell’innovativo progetto.
Riteniamo che questa sia la modalità di lavoro con il cliente finale, indispensabile da seguire per ottenere reciprocamente il massimo risultato. Il mercato potenziale del settore eolico è in continuo aumento, con un tasso d’incremento medio negli ultimi otto anni che si attesta intorno al 30%. Ed il prossimo futuro confermerà sicuramente tale direzione, viste le problematiche energetiche esistenti e la volontà di produrre energia pulita.