Mandrino ad alte prestazioni
La Russell T. Gilman, azienda del gruppo SKF, ha lanciato il nuovo elettromandrino ad alta velocità GHS.Esso è caratterizzato da un gruppo di cuscinetti obliqui a sfere ibridi SKF a 25° precaricati lato naso e da un cuscinetto singolo lato opposto.
La Russell T. Gilman, azienda del gruppo SKF, ha lanciato il nuovo elettromandrino ad alta velocità GHS.Esso è caratterizzato da un gruppo di cuscinetti obliqui a sfere ibridi SKF a 25° precaricati lato naso e da un cuscinetto singolo lato opposto.
Il GHS è disponibile in tre misure: 60 mm, 80 mm e 100mm. A 1,10 kW, l’unità da 60 mm può raggiungere una velocità di 40.000 giri al minuto.