Medaglia d’oro per … i cuscinetti SKF
Daniel Morandin, si è laureato Campione del Mondo 2008 di pattinaggio artistico, durante la 53a edizione del Campionato Mondiale tenutasi in Cina.
Kaohsiung, seconda città della Repubblica di Cina, ha ospitato la 53° edizione del campionato del mondo di pattinaggio artistico. Il portacolori padovano Daniel Morandin del Rollclub Scuola di Pattinaggio Padova presentatosi già come Campione Europeo 2007 e campione italiano 2008, si è preparato alla gara con molta concentrazione e, consapevole che un minimo errore avrebbe compromesso il risultato, ha studiato la strategia nei minimi dettagli con l’allenatrice Ezia Signorini ed il presidente del Rollclub Scuola di Pattinaggio Padova, Sandro Morandin.
La sua prestazione ha mantenuto durante tutti i 2’40 del programma una velocità di esecuzione impressionante. Questo è stato possibile non solo grazie alle straordinarie doti atletiche del campione padovano, ma anche grazie all’impiego di pattini equipaggiati con un particolare cuscinetto ibrido SKF che si è dimostrato avere elevate caratteristiche di velocità e di affidabilità. È indicato per atleti di elevatissimo livello che riescono a gestire questa scorrevolezza, trasformandola in performance di valore mondiale.
La giuria internazionale, composta da sette giudici, ha assegnato a Daniel Morandin il punteggio di 9.8 in difficoltà e 9.9 nell’impressione artistica, consacrandolo all’unanimità Campione del Mondo 2008. La scelta di questo cuscinetto, che in origine ha applicazioni molto lontane da quelle sportive, è stata suggerita da Salvatore Raganato della R.I.V. – Ricambi Industriali Veneti di Vigonza (PD) che da sempre assiste, oltre Daniel, anche gli altri atleti del sodalizio padovano alla ricerca di grandi prestazioni. A tal proposito si può ricordare il record mondiale sui 200 mt di Valentina Belloni, l’atleta del Rollclub Scuola di Pattinaggio Padova per 19 volte campionessa del Mondo di pattinaggio corsa, sempre con pattini equipaggiati con
cuscinetti SKF.