Mobilità eco-sostenibile
La Tactik, un’associazione di studenti della scuola secondaria Jean Michel di Lons-le-Saunier, Jura, Francia, ha partecipato alla Eco Marathon, una gara organizzata dalla Shell, con il patrocinio della SKF. La gara ha avuto luogo sul circuito Nogaro di Gers, Francia, il 19-22 maggio.
La Tactik, un’associazione di studenti della scuola secondaria Jean Michel di Lons-le-Saunier, Jura, Francia, ha partecipato alla Eco Marathon, una gara organizzata dalla Shell, con il patrocinio della SKF. La gara ha avuto luogo sul circuito Nogaro di Gers, Francia, il 19-22 maggio.
Scopo della manifestazione è progredire nella ricerca di carburanti eco-sostenibili e di fonti energetiche alternative, nonché realizzare veicoli in grado di consumare la minor quantità di carburante, ovvero che corrano il maggior numero di chilometri con un unico litro di combustibile. Nella gara, che ha visto al via 204 veicoli per la classe benzina, la vettura ha ottenuto il 33° posto, percorrendo 615 chilometri con un solo litro.
Complessivamente, l’edizione 2005 della Eco Marathon in Francia ha registrato la partecipazione di oltre 260 team provenienti da tutta Europa, ciascuno dei quali formato da un minimo di 5 a un massimo di 10 studenti.