Novità nelle attrezzature di manutenzione SKF

Contenuto correlato

La SKF Maintenance Products, società del gruppo che distribuisce in tutto il mondo le attrezzature per la manutenzione ed i lubrificanti SKF, ha recentemente presentato il nuovo catalogo MP 201 sul quale sono state introdotte più di trenta novità.
   
Tra queste ne citiamo alcune quali la serie di estrattori TMMA, estrattori a ganasce con un esclusivo azionamento a molla.
   
Questo meccanismo consente con la semplice pressione delle mani di aprire le griffe dell’estrattore ed in automatico, al rilascio, permette la chiusura sicura delle stesse sul particolare da estrarre, evitando, fenomeno frequente sugli estrattori convenzionali, la necessità di riposizionamento.
Altra caratteristica importante di questa serie è un sistema di sicurezza che impedisce, nel caso di sovraccarico, che l’estrattore possa risultare pericoloso per l’operatore salvaguardando in contemporanea la filettatura da grippaggi.
   
La gamma comprende tre estrattori che consentono di applicare sforzi sino ad 80 Kn con un diametro utile fino a 250 mm.
   
Infine nella dimensione più grande, il TMMA 8, tramite una serie di accessori, l’estrattore meccanico si trasforma in un vero e proprio estrattore idraulico consentendone un utilizzo ancor più versatile.
   
Sempre in ambito sicurezza i nuovi guanti in Kevlar® TMBA G11H, che garantiscono la presa senza problemi su particolari meccanici fino a 250 °C, sono resistenti ai tagli ed assolutamente impermeabili ad olio e acqua.
   
Per quanto riguarda il settore lubrificazione, molto importante per un buon funzionamento di qualsivoglia organo meccanico, si rivela fondamentale il giusto quantitativo di grasso da introdurre in fase iniziale o durante le fasi di rilubrificazione, fattore questo che viene molto spesso sottovalutato.
   
Ora con il LAGM 1000, questo controllo è possibile.
   
Si tratta di un “dosatore” che può essere montato sui normali iniettori di grasso, consentendo di determinare esattamente il quantitativo di lubrificante erogato, tramite un display digitale e di assicurare così il funzionamento ottimale della applicazione.

Leonardo Dellerba
  
SKF, Vendite End-users e servizi
Tel. 011/9852667
leonardo.dellerba@skf.com