Nuova serie di cuscinetti in due metà
La Cooper Bearings ha lanciato una nuova serie di cuscinetti in due metà a rulli cilindrici. Il progetto di questi cuscinetti, serie COP.01E, è caratterizzato da migliorie interne e da una nuova gabbia che permette la presenza di un maggior numero di rulli ed è priva del consueto aggancio per unire tra loro le due metà. La capacità di carico radiale è aumentata del 30% e quella assiale del 20%.
Questa serie sostituirà gradualmente la serie COP.01. Come per le serie precedenti, saranno disponibili le esecuzioni EX e GR. I cuscinetti di
esecuzione EX hanno un anello esterno senza flangia, mentre i GR hanno due flange integrali.