Nuove pulegge
La SKF ha realizzato un nuovo tipo di puleggia per funi, da utilizzare per trascinare la carta lungo macchina continua negli avviamenti o dopo una rottura del foglio. Si tratta di un’unità che riduce le esigenze di manutenzione e incorpora un’unità cuscinetto che non deve essere rilubrificata, né sottoposta ad alcuna manutenzione durante l’impiego.
La SKF ha realizzato un nuovo tipo di puleggia per funi, da utilizzare per trascinare la carta lungo macchina continua negli avviamenti o dopo una rottura del foglio. Si tratta di un’unità che riduce le esigenze di manutenzione e incorpora un’unità cuscinetto che non deve essere rilubrificata, né sottoposta ad alcuna manutenzione durante l’impiego.
L’unità cuscinetto è studiata per impedire le fuoriuscite di grasso ed è altresì dotata di un sistema di bloccaggio di sicurezza che limita le possibilità di distacco della puleggia e i conseguenti rischi per l’incolumità delle persone o di danneggiamenti alle macchine.
L’unità è adatta tanto alle nuove pulegge quanto a quelle esistenti.