Nuove tavole in miniatura LZM
I progettisti di componenti pneumatici, elettronici, medicali ed altre tipologie sono alla costante, anzi crescente, ricerca di guide lineari per corse brevi, caratterizzate da una struttura compatta. Contemporaneamente questi sistemi di guida devono consentire alte velocità ed essere caratterizzati da uno scorrimento molto dolce, anche in fase di accelerazione da fermo. La nuova tavola miniaturizzata ‘LZM’ sviluppata dalla SKF Linear Motion soddisfa pienamente queste specifiche. Un ulteriore beneficio di questo prodotto sta nella standardizzazione del range che si traduce in un costo decisamente competitivo.
I progettisti di componenti pneumatici, elettronici, medicali ed altre tipologie sono alla costante, anzi crescente, ricerca di guide lineari per corse brevi, caratterizzate da una struttura compatta. Contemporaneamente questi sistemi di guida devono consentire alte velocità ed essere caratterizzati da uno scorrimento molto dolce, anche in fase di accelerazione da fermo. La nuova tavola miniaturizzata ‘LZM’ sviluppata dalla SKF Linear Motion soddisfa pienamente queste specifiche. Un ulteriore beneficio di questo prodotto sta nella standardizzazione del range che si traduce in un costo decisamente competitivo.
In fase di definizione di un progetto capita spesso di dover imporre delle specifiche esigenti, tanto esigenti al punto di sembrare quasi impossibili da soddisfare. Nel caso delle guide lineari può succedere che dette specifiche possano essere soddisfatte solo a fronte di utilizzo di prodotti speciali, spesso molto costosi. Implementare tali complesse soluzioni sta diventando sempre meno fattibile, non solo a causa dei costi elevati in termini di progettazione ma anche per i lunghissimi tempi di consegna spesso richiesti. Gli ingegneri della SKF sviluppano continuamente nuove soluzioni nel campo della movimentazione lineare, per venire incontro a queste esigenze del mercato. Un esempio è la nuova guida lineare in miniatura ‘LZM’ che offre un ottimo compromesso fra l’alta precisione, le ridotte dimensioni e l’ottimo rendimento.
Nuova serie di tavole
Questa nuova serie di tavole scorre su guide di taglia da 7 a 15[mm] e può coprire una corsa da 24 a 162[mm]. Le guide hanno un’elevata rigidezza e, a seconda della taglia, una precisione di scorrimento che arriva fino a 2micrometri su 100[mm] di corsa. Una precisione così elevata può essere raggiunta solo se tutti i componenti della tavola rispondo a severi criteri di qualità: questo vale tanto per la guida quanto per i corpi volventi.
Sempre più i clienti richiedono componenti in grado di resistere alla corrosione. Esempio tipico sono le industrie operanti nel medicale ovvero i produttori di sistemi per il settore farmaceutico o alimentare. Per questo motivo i componenti della nuova guida in miniatura sono realizzati in acciaio resistente alla corrosione.
L’alta capacità di carico e la semplicità di esecuzione sono le caratteristiche salienti di questo nuovo prodotto. Qualora richiesto, i fori possono essere disposti a disegno cliente. Anche le taglie ed alcuni parametri di progetto possono essere modificati per andare incontro a particolari esigenze.
Grazie alla bassa forza di primo distacco, lo scorrimento molto preciso e dolce, ‘LZM’ garantisce le migliori prestazioni in fatto di scorrimento. Inoltre LZM, grazie al lavoro dei responsabili sviluppo prodotto di SKF, riesce a coniugare queste già eccellenti caratteristiche, con una straordinaria capacità di carico (statica e dinamica), pur conservando dimensioni molto contenute.