Nuovi mandrini
La Russel T. Gilman Inc., un’
azienda del gruppo SKF che produce componenti di precisione per macchine utensili, ha introdotto una nuova tecnologia di controllo delle componenti armoniche e delle vibrazioni nella sua linea GHS di elettromandrini.
Il Dynamic Preload Control GHS, con ammortizzazione a fluido, può ottimizzare il precarico del cuscinetto in modo da ottenere caratteristiche operative ideali. L’
utilizzatore potrà così variare la rigidezza del mandrino ed eliminare le componenti armoniche naturali che si presentano durante i processi di lavorazione.
La linea di mandrini Gilman GHS è stata progettata per adattarsi a numerosi modelli di macchina e funzioni. Dato che i GHS vengono costruiti in quattro misure standard, i tempi di esecuzione sono ridotti al minimo e le caratteristiche di esercizio sono ottimali.
Ora, la Russell T. Gilman Inc. provvede anche alla vendita ed all’
assistenza dei mandrini SKF per rettifica ad alta frequenza. Per questi mandrini è prevista una vasta gamma di opzioni tra cui
possibilità di montaggio su macchine a torretta, raffreddamento attraverso l’
albero, attacco manuale HSK e sensore di velocità.